请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8329 主题中讨论的其他器件:DRV8328、
我们正在考虑使用 DRV8328或 DRV8329来 替代过时的栅极驱动器。 我们在数据表中看到、睡眠引脚上的1us 至1.2us 低电平脉冲将清除故障。 我们想知道将睡眠引脚拉低并保持是否也会 清除故障?
我们当前的固件和当前的芯片在睡眠保持低电平时将重置故障。 我们希望避免更改固件、因此替换芯片还必须在 SLEEP 保持低电平时清除故障(即不需要短脉冲来清除故障)。
谢谢。
乍得