This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:将睡眠引脚保持为低电平复位故障吗?

Guru**** 2451510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365329/drv8329-does-holding-sleep-pin-low-reset-faults

器件型号:DRV8329
主题中讨论的其他器件:DRV8328

我们正在考虑使用 DRV8328或 DRV8329来 替代过时的栅极驱动器。  我们在数据表中看到、睡眠引脚上的1us 至1.2us 低电平脉冲将清除故障。  我们想知道将睡眠引脚拉低并保持是否也会 清除故障?

我们当前的固件和当前的芯片在睡眠保持低电平时将重置故障。  我们希望避免更改固件、因此替换芯片还必须在 SLEEP 保持低电平时清除故障(即不需要短脉冲来清除故障)。

谢谢。
乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:  

    感谢您的提问!  

    请允许我在本周确认相关行为、 因为我目前认为、仅在需要不进入睡眠模式但清除故障时才需要复位脉冲、而 nSLEEP 模式将使器件进入完全关断状态、在器件复位时也会清除故障。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您为我们进行深入研究。

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    您是否了解了在 IC 保持睡眠模式时清除故障时的行为?  我们希望这一项目在本周结束。

    谢谢。
    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chad、  

    可以! 当器件进入睡眠模式时进行复位时、我可以确认故障是否清除。

    希望这些信息对您有所帮助、以便继续进行设计。  

    此致、  

    -约书亚