主题中讨论的其他器件:MSP430F5132、
工具与软件:
您好!
我目前正在着手构建一个电机控制器来驱动72V 3kW BLDC 电机、 我遵循 TIDA 00774参考设计以实现我的目标、并考虑使用 DRV8353SRTAT (因为它可驱动高达102V)组件来驱动 MOSFET。 我想问一下关于电机控制器的组件和一般设计的几点。
1.是否可以使用 Inha、INLA、...引脚、只需连接到 MCU (MSP430F5132)、而不连接到霍尔传感器。 (因为我们目前正在准备的比赛不允许我们使用自动大厅换向、因为它不会算作国内产品)。
2.是否建议仅使用6个 MOSFET (IPB044N15N5),或者是否应该将 MOSFET 并联?
3.是否可以将并联 MOSFET 与此智能栅极驱动器(24个 IRFP260-N)一起使用? 如果我进行了 MOSFET 并联、我是否应该为每一个都使用外部组件(电阻器、电容器)? (因为有关 DRV8353的视频表明、它最多可以存储24个外部元件。)
请告诉我有关我的设计、我不应该错过什么、我应该改变什么具体来制作可用于 BLDC 电机的控制器。 我还感谢您分享参考设计和文档、如"电机驱动器电路板布局的最佳实践"和"大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项"。
我已经创建了原理图、但我对此有一些担忧、这就是我可以开始 PCB 设计的原因。
此致、
梅尔特
W ü Koç 大学
土耳其