This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353SRTAT

Guru**** 2451320 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1366275/drv8353-drv8353srtat

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件:MSP430F5132

工具与软件:

您好!

我目前正在着手构建一个电机控制器来驱动72V 3kW BLDC 电机、 我遵循 TIDA 00774参考设计以实现我的目标、并考虑使用 DRV8353SRTAT (因为它可驱动高达102V)组件来驱动 MOSFET。 我想问一下关于电机控制器的组件和一般设计的几点。

1.是否可以使用 Inha、INLA、...引脚、只需连接到 MCU (MSP430F5132)、而不连接到霍尔传感器。 (因为我们目前正在准备的比赛不允许我们使用自动大厅换向、因为它不会算作国内产品)。  

2.是否建议仅使用6个 MOSFET (IPB044N15N5),或者是否应该将 MOSFET 并联?

3.是否可以将并联 MOSFET 与此智能栅极驱动器(24个 IRFP260-N)一起使用? 如果我进行了 MOSFET 并联、我是否应该为每一个都使用外部组件(电阻器、电容器)? (因为有关 DRV8353的视频表明、它最多可以存储24个外部元件。)  

请告诉我有关我的设计、我不应该错过什么、我应该改变什么具体来制作可用于 BLDC 电机的控制器。 我还感谢您分享参考设计和文档、如"电机驱动器电路板布局的最佳实践"和"大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项"。  

我已经创建了原理图、但我对此有一些担忧、这就是我可以开始 PCB 设计的原因。

此致、

梅尔特

W ü Koç 大学  

土耳其

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:  

    感谢您与我们联系!  

    我对本周刚开始的美国假期延误深表歉意。  

    1.是否可以使用 Inha、INLA、...引脚、只需连接到 MCU (MSP430F5132)、而不连接到霍尔传感器。 (因为我们目前正在准备的比赛不允许我们使用自动大厅换向、因为它不会算作国内产品)。  

    [/报价]

    是的、输入可以直接连接到 MCU 输出、并且如果使用场定向控制(FOC)换向方法、则不需要霍尔传感器。  

    Unknown 说:
    2. 您是否建议仅使用6个 MOSFET (IPB044N15N5)、还是应该将 MOSFET 并联?

    如果最大电流要求较高、则并联 MOSFET 配置(12个 FET)可能适用、但6个 FET 也应该足够。  

    Unknown 说:
    3. 我能否将并联 MOSFET 与此智能栅极驱动器(24个 IRFP260-N)配合使用? 如果我进行了 MOSFET 并联、我是否应该为每一个都使用外部组件(电阻器、电容器)? (因为有关 DRV8353的视频表明、它最多可以存储24个外部元件。)  [/报价]

    对于这个问题以及 IRFP260-N 的24种使用、我有一点困惑? 您可以实现外部元件(如有必要、可使用电阻器和电容器进行滤波/缓冲)、但我会谨慎地避免在没有根据应用对每个元件进行初始分析/原因的情况下使用过多的外部元件。

    如果可以接受、我还可以帮助查看您的原理图、以便更好地确认您的设计。  

    如果您还有任何问题、评论或疑虑、敬请告知!

    此致、

    -约书亚

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的答复。 我已经完成了原理图。 我会将相关文档发送到哪里、以便您确认设计? 提前感谢。

    梅尔特