请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 工具与软件:
大家好、
我对于 DRV8243-Q1 (S)有以下几个问题:
- 从数据表可以看出、当 VM 降至 VMPOR_FALL 以下时、所有寄存器都将复位。 但 VMPOR_FALL 的抗尖峰脉冲时间是多长?
- 当 VM 下降< VMPOR_FALL 时发生复位、OUT1和 OUT2也将被复位。 但是 OUT 是从正常输出变为直接复位输出、还是 OUT1/2在所有寄存器复位期间可能具有不确定的状态?
谢谢!
马克