This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243-Q1 (S)应用问题

Guru**** 2451320 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1369257/drv8243-q1-drv8243-q1-s-application-questions

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

大家好、

我对于 DRV8243-Q1 (S)有以下几个问题:

  1. 从数据表可以看出、当 VM 降至 VMPOR_FALL 以下时、所有寄存器都将复位。 但   VMPOR_FALL 的抗尖峰脉冲时间是多长?  
  2. 当 VM 下降< VMPOR_FALL 时发生复位、OUT1和 OUT2也将被复位。 但是 OUT 是从正常输出变为直接复位输出、还是 OUT1/2在所有寄存器复位期间可能具有不确定的状态?  

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    请参阅数据表中的以下信息。  

    1.在 VM 到达 VMPOR_FALL 之前,设备将在 tVMUV 时间耗时后检测到 VMUV 状况。 第二个片段显示了检测到 VMUV 后驱动程序状态会发生什么。 然后、如果 VM 继续降低、一旦 VM < VMPOR_FALL、器件就会进入复位状态(所有寄存器和数字寄存器都将被清除。 这没有抗尖峰脉冲、它会立即发生。 在该事件后、如果上升至> VMPOR_RISE、则会实现内部 POR 条件-请再次参阅第二个片段。  

    2.正如我在第1章中提到的那样,将会检测到一个 VMUV,并且相应的操作将由内部的设备逻辑执行。

    此致、Murugavel