This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8215:有刷直流电机驱动器

Guru**** 2449400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1369180/drv8215-brushed-dc-motor-driver

器件型号:DRV8215
主题中讨论的其他器件:DRV8837

工具与软件:

您好!

我正在寻找一个 IC 来控制3V 有刷直流电机、失速中的最大电流约为100mA。

  • 电机应在电机上具有电流控制功能、能够在电源超过先前配置的限值时切断电源。
  • 它必须能够控制两个方向的电机。 两种拓扑。
  • 系统由3.7V 电池供电。 电池充电可通过外部模块进行管理。

如果有任何建议,我将不胜感激。

提前感谢。