请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8215 主题中讨论的其他器件:DRV8837
工具与软件:
您好!
我正在寻找一个 IC 来控制3V 有刷直流电机、失速中的最大电流约为100mA。
- 电机应在电机上具有电流控制功能、能够在电源超过先前配置的限值时切断电源。
- 它必须能够控制两个方向的电机。 两种拓扑。
- 系统由3.7V 电池供电。 电池充电可通过外部模块进行管理。
如果有任何建议,我将不胜感激。
提前感谢。