请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8874-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8242-Q1
团队、您好!
即使处于 tri 状态、客户也会看到流入 OUT 引脚的泄漏电流。
是否有适用于此电流的规格?
背景:该驱动器背后存储了一个超级电容、这种泄漏会使电容放电。
非常感谢
约瑟夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
即使处于 tri 状态、客户也会看到流入 OUT 引脚的泄漏电流。
是否有适用于此电流的规格?
背景:该驱动器背后存储了一个超级电容、这种泄漏会使电容放电。
非常感谢
约瑟夫
您好!
感谢您的提问。 电机驱动器应在 OUTx 引脚上具有一些泄漏。
新通用器件(DRV8242-Q1)具有如下所示的输出阻抗 SPE。

上一代 DRV8874Q1没有可提供的用于 OUTx 层叠或阻抗的规格和数据。
电机驱动器通常不关心 OUTx 引脚上的泄漏、因此在前一代器件中不提供规范。 请预计会产生一定量的泄漏电流。 它是系统问题、可能需要在外部阻断二极管
此致
森田真也