This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:引脚泄漏电流

Guru**** 2449350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1362579/drv8874-q1-leakage-current-into-pin-out

器件型号:DRV8874-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8242-Q1

团队、您好!

即使处于 tri 状态、客户也会看到流入 OUT 引脚的泄漏电流。

是否有适用于此电流的规格?

背景:该驱动器背后存储了一个超级电容、这种泄漏会使电容放电。

非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在24小时内审查并反馈给您。

    此致

    森田真也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 电机驱动器应在 OUTx 引脚上具有一些泄漏。  

    新通用器件(DRV8242-Q1)具有如下所示的输出阻抗 SPE。  

    上一代 DRV8874Q1没有可提供的用于 OUTx 层叠或阻抗的规格和数据。

    电机驱动器通常不关心 OUTx 引脚上的泄漏、因此在前一代器件中不提供规范。 请预计会产生一定量的泄漏电流。 它是系统问题、可能需要在外部阻断二极管

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  

    此致

    格奥尔格