您好、专家
我想知道我的 SO 输出波形是否正确。
CH1是 PWM (输入到 IN2500HZ、50%HIGH)、CH2是 SO 输出。
我的8703 SPI 配置:(写入)
美茵控制 0x1018;
IDRIVE_WDControl 0x18C7;
VDS 控制 0x207F;
ConfigControl 0x2807;
放大器增益= 78;
电源电压为12V、电机运行时的电源电流为0.15A、希望对您的分析有所帮助。
如果你发现任何问题,你会告诉我。
您自己的、
环银
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家
我想知道我的 SO 输出波形是否正确。
CH1是 PWM (输入到 IN2500HZ、50%HIGH)、CH2是 SO 输出。
我的8703 SPI 配置:(写入)
美茵控制 0x1018;
IDRIVE_WDControl 0x18C7;
VDS 控制 0x207F;
ConfigControl 0x2807;
放大器增益= 78;
电源电压为12V、电机运行时的电源电流为0.15A、希望对您的分析有所帮助。
如果你发现任何问题,你会告诉我。
您自己的、
环银
尊敬的 Huan:
您是否看过我们的任何其他采用 IPROPI 的器件、例如 DRV824x 系列器件:
具有集成电流检测和诊断功能的 DRV8243-Q1汽车级半桥驱动器数据表(修订版 C)
是否尝试对电流纹波进行某种纹波计数? 此器件具有集成了纹波计数功能的工业版本:
具有纹波计数、失速检测和速度调节功能的 DRV8234 2A 有刷直流电机驱动器数据表
一旦我明天执行基准测试、我将向您提供最新信息。
此致!
凯尔蒂