工具与软件:
大家好、我们正在考虑在客户项目中使用 DRV8328C 三相栅极驱动器来替代已淘汰的两相栅极驱动器。 我们来看看 DRV8328C、因为它具有与旧驱动器相同的输入配置。 我们的要求是无法更改驱动 IC 的固件、因此我们的输入配置必须与过时的芯片匹配。 这款过时的芯片用于驱动有刷直流电机。
我们是否可以仅使用 DRV8328C 的2个相位并将第3个相位保持断开? 我担心可能会出现故障、尤其是 BSTC 引脚没有电压时。 将 BSTC 连接到 BSTB 来提供电压以防止发生故障是否简单? 在该芯片的两相上使用是否存在任何其他问题?
如果还有其他满足以下要求的两相全桥栅极驱动器、我更喜欢这样做。 但我们在搜索中找不到一个。
单独的 INHA、INLA 和 INHB、INLB、但它必须具有内部跨导预防和死区时间插入功能。 现有控制固件不提供此功能。
器件保持睡眠状态时复位故障的 nSLEEP
发生了信号故障的 nFAULT
感谢您的帮助、
乍得