This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:仅使用三相栅极驱动器的两相?

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367637/drv8328-using-only-2-phases-of-3-phase-gate-driver

器件型号:DRV8328

工具与软件:

大家好、我们正在考虑在客户项目中使用 DRV8328C 三相栅极驱动器来替代已淘汰的两相栅极驱动器。  我们来看看 DRV8328C、因为它具有与旧驱动器相同的输入配置。  我们的要求是无法更改驱动 IC 的固件、因此我们的输入配置必须与过时的芯片匹配。  这款过时的芯片用于驱动有刷直流电机。

我们是否可以仅使用 DRV8328C 的2个相位并将第3个相位保持断开?  我担心可能会出现故障、尤其是 BSTC 引脚没有电压时。  将 BSTC 连接到 BSTB 来提供电压以防止发生故障是否简单?  在该芯片的两相上使用是否存在任何其他问题?

如果还有其他满足以下要求的两相全桥栅极驱动器、我更喜欢这样做。  但我们在搜索中找不到一个。

单独的 INHA、INLA 和 INHB、INLB、但它必须具有内部跨导预防和死区时间插入功能。  现有控制固件不提供此功能。

器件保持睡眠状态时复位故障的 nSLEEP

发生了信号故障的 nFAULT

感谢您的帮助、

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chad、

    感谢您的提问。 我的目标是在本周结束前提供反馈。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chad、

    我们建议按以下方式连接未使用的相位。

    • INHx/INLx =连接至 GND
    • BSTx =悬空
    • GHx/GLx =悬空
    • SHx =连接到 GND

    这应该能够防止触发自举欠压。

    会让涂刷团队对可能适合您需求的器件进行评论。

    此致!

    阿克沙伊