主题中讨论的其他器件: MCF8316AEVM、MCF8316A
工具与软件:
大家好、
我的客户目标是评估 MCF8315A 器件的10W 风扇 EE、当我们使用 GUI 检查 EVM 时、我们可以看到 MSP430将一些命令从 USB 传输到 IIC、但为了生产、客户可以 保留 IIC IO 用于编程目的、但不能同时接受 MSP430。
但是、如果客户可以通过任何简单的方法将代码刻录到代码中或在没有 EVM 帮助的情况下轻松进行调试、会怎么样?
换言之,,如果客户没有 EVM 和 MSP430演示,我们如何使用 GUI 调试 MCF8315?
检查的 TKS。