This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:[Programmer ] confirmation

Guru**** 2451510 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8315A, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367476/mcf8315a-programmer-confirmation

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8316AEVM、MCF8316A

工具与软件:

大家好、

 我的客户目标是评估 MCF8315A 器件的10W 风扇 EE、当我们使用 GUI 检查 EVM 时、我们可以看到 MSP430将一些命令从 USB 传输到 IIC、但为了生产、客户可以 保留 IIC IO 用于编程目的、但不能同时接受 MSP430。

 但是、如果客户可以通过任何简单的方法将代码刻录到代码中或在没有 EVM 帮助的情况下轻松进行调试、会怎么样?

 换言之,,如果客户没有 EVM 和 MSP430演示,我们如何使用 GUI 调试 MCF8315?

 检查的 TKS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    有关如何使用 MSP430 LaunchPad 读取/写入 MCx 器件寄存器的说明、请参阅此 E2E 常见问题解答。 但是、LaunchPad 不能与 GUI 配合使用、因为 GUI 需要 特定的 MSP430固件和 EVM 的 USB 接口才能正常运行。

    将 GUI 与定制 MCF8315A PCB 配合使用的一种方法是、使用跳线将 I2C SDA、I2C SCL 和 GND 从 EVM 的 USB/MSP430接口连接到定制 PCB。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    这里的评论是个问题。  

    因此、总结如下:

     1.如果我们需要使用 GUI ,我们需要 特定的 MSP430固件,如演示板来支持 这个功能。 没有其他方法可以通过 GUI 支持此调试目的?

    2.如果客户用的 GUI 效果好、那么客户需要导出寄存器、并使用外部的 MCU 编程?

    3.其他客户如何将软件编程到 MCF 设备中?  此外,还使用外部 MCU 连接 IIC 并将其刻录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    1. GUI 专门与 EVM 上的 USB FTDI 接口和 MSP430上的固件配合使用。 这是因为 GUI 和 MSP430之间使用了定制串行 UART 协议。

    2. 是的、一旦客户使用 GUI 和 EVM 来优化其电机的调优、他们就可以保存寄存器设置。 并在生产期间使用外部 MCU 通过 I2C 将寄存器设置写入 MCF8315。
    3. 一些客户在每次上电时使用其 MCU 检查 MCF 器件上的寄存器内容、如果寄存器设置不同、则使用 MCU 将自定义寄存器设置写入 MCF 的 EEPROM。

      一旦 EEPROM 写入 MCF 器件、除非触发 EEPROM 写入命令、否则它们不会更改。 因此、一些客户使用 MSP430 LaunchPad 等外部 MCU 作为 MCF 编程器、 在组装到其定制 PCB 之前写入 MCF 的 EEPROM。  

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

     这里的补充,它是更清楚的理解。  

     另一个问题是,我们将 MCF8316AEVM 与 MCF8316A_GUI 结合使用, 它可以正常工作。 但无法与电机 GUI 配合使用。

     或者、我们是否需要为 MCF8316AEVM 烧录新代码并且这些代码具有以下相关内容?

    MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW —MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI 固件

    用于电机 GUI?

    MCX83XXEVM-MSP430FR2355-GUI-firmware —MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI 固件

    MCF8316AEVM 的默认代码、仅在 MCF8316A_GUI 中有效?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    有关 MSP430固件和 GUI 兼容性、请参阅此 E2E 常见问题解答。 由于对串行 UART 通信协议进行了更改和改进、GUI 和 MSP430固件在旧 GUI 和新 GUI 之间不能交叉兼容。

    此致、
    埃里克·C·