This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:触发条件

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365876/drv3901-q1-trigger-condition

器件型号:DRV3901-Q1

您好 Safety DRV 团队、

客户 Hitachi / Astemo 正在检查功能规格。

其电流监控器 IC 输出10%/100kHz 占空比 PWM、发生 OC 时改变90%占空比 PWM。 (见下图)

然而、DRV3901具有 如下条件:C3≦off time count≦c4、Increment Cycle count 显示如下、它与 Hitachi 的条件不匹配。

是否可以更改 C3/C4设置? 或者采用某种权变措施来满足 Hitachi 的触发条件?

此致、

TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您问这个问题。

    DRV3901-Q1触发基于25%和75%占空比 PWM、可在器件中进行配置。 占空比的变化如下。

    对于 DRV3901-Q1的设置、90%占空比 PWM 似乎不可计算。  在这种情况下是否可以使用电平触发。

    谢谢。

    伊比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu:

    很抱歉回复延迟、我们是否可以有一个电话会议来讨论如何考虑解决方法以满足此类责任要求。

    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在 f2f 会议上讨论的主题发言到此结束。 如有其他问题、请随时联系我们。

    谢谢。

    伊比努