请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3901-Q1 您好 Safety DRV 团队、
客户 Hitachi / Astemo 正在检查功能规格。
其电流监控器 IC 输出10%/100kHz 占空比 PWM、发生 OC 时改变90%占空比 PWM。 (见下图)

然而、DRV3901具有 如下条件:C3≦off time count≦c4、Increment Cycle count 显示如下、它与 Hitachi 的条件不匹配。

是否可以更改 C3/C4设置? 或者采用某种权变措施来满足 Hitachi 的触发条件?
此致、
TI