This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:CSAGAIN 设置

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1358370/drv8329-csagain-setting

器件型号:DRV8329

您好!  

我正在使用 DRV8329在我们的一个项目中旋转3Ph BLDC 电机。 这是我们正在开展的一个关键项目、年产量非常高(超过50,000)

我们正在评估使用 CSAGAIN 和 SO 引脚读取电机电流并将 CSAGAIN 连接到 GND 以读取最大电流的可能性。 在我的应用中、在负载启动期间峰值电流(电机相位)可能会高达90A。  

我在 SO 引脚上获得了正常数据、但电压与数据表中提到的增益不匹配。  

 

已将 CSAGAIN 更改为 GND I 计算表。 下面是电机相电流峰值和 SO 引脚电压与 GND 的示波器捕获。 存在400mV 至800mV 的明显失调电压、这是非常高的。 请参阅下面的捕获以供参考  

根据表、启动时的峰值电流为81A、因此电压应接近1.24V、但我在这里看到的是1.92V、下面是运行期间的更多图像  

请您就观察到的差异提供一些反馈。 下面是 DRV8329部分的快照。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:您好

    [quote userid="282088" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1358370/drv8329-csagain-setting 通过 CSAGAIN 到 GND I 计算表显示在上面的图像中。

    您要使用什么公式进行此计算?  

    此问题何时开始? 是否存在器件在峰值电流下表现正常的点?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是数据表中的公式。  

    我们最初专注于工具的其他功能、当我们开始验证过载保护时、我们看了 SO 电压测量。 因此读数相同、我认为问题从一开始就存在。

    如您在快照中所见、CSAREF 被拉至 AVDD。  

    此致

    阿比谢克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、还有另一个关于不同主题的问题、  

    DRV8329如何从 DRVOFF 故障中恢复。 这意味着当 DRVOFF 被拉至 AVDD 时、无论栅极驱动器的输入如何、输出栅极都将关闭。 因此在这种情况下、输入端会出现栅极脉冲、但输出端将悬空。 在这种情况下、电机将由于没有有效驱动而停止。 电流将下降到较低值,如果 DRVOFF 被下拉,电机会立即再次开始旋转? 无需清除任何故障。 我的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我认为您 看到的"失调电压"实际上就是 Vcsaref/8。 您需要负电流才能使 VSO 等于0、因为如果您有0电流、VSO 等于400mV。 这是您在所有增益设置中看到的现象还是仅在5V/V 中看到的现象?

    回答您的第二个问题:

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara:  

    您是正确的、我确实看到了~400mV 的偏移。 在 第一个帖子中附加的波形中也可以看到该错误。 即使我减去该偏移、电流的峰值和 SO 电压的峰值也不匹配。 这是主要问题。 在某些情况下、偏移将高达800mV 甚至更高。  

    对于85A 的峰值电流、偏移为~420mV、峰值为1.98V、按公式计算时、其应为~1.27V。  

    很难 将公式放入固件以接近准确的电流读数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    该失调电压是否在所有增益设置中都是一致的? 使用20V/V 进行增益设置时、偏移是否更大?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、是的、偏移也更高、是10V/V。 我已经连接了50k。 您可以看到下面的波形。  

    因此电压仅在65A 时饱和至3.3V。 如果您再次参考上图、  

    对于10V/V、在65A 下、最大值应接近1.68V、但电压已经饱和。

    因此、偏移误差似乎随着增益的提高而放大、 。  

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我需要花几天时间来更深入地了解这一点。 我将在本周结束前发布最新消息。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。  

    是否有任何更新。 我们现在想解决这个问题、并了解我们是否可以减少偏移。 此决策将帮助我们将 uC ADC 引脚用于其他一些应用、并继续进行基于传统运算放大器的电流测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    很抱歉耽误你的时间。 我仔细看了一下您的原理图、似乎电荷泵电容器的值不正确

    它应该为470nF 或0.47uF

    这是一个关键组件、应该进行更改、希望这能解决您的问题。

    我还根据 此公式中 CSAREF 和 CSA 增益变量的最小值和最大值制作了一个表格

    e2e.ti.com/.../VSO-Calculations.xlsx

    请告诉我您的问题是否已解决

    此致、

    亚拉