请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8881 工具与软件:
大家好!
我已经查看了有关集成限流器的 DRV8881文档。 当 TRQ0/1=0时、使用200mR 感测电阻的1.625V 参考电压应产生1.23A 的电流限制是正确的吗?
非常感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.