This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:设置限流器

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1370351/drv8881-setting-up-current-limiter

器件型号:DRV8881

工具与软件:

大家好!

我已经查看了有关集成限流器的 DRV8881文档。 当 TRQ0/1=0时、使用200mR 感测电阻的1.625V 参考电压应产生1.23A 的电流限制是正确的吗?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    从数据表公式-请参阅下面的;当 TRQ0/1 = 0时、扭矩 DAC 将为100%。 因此、对于 VREF 1.65V 和 Rsense 0.2 Ω、ITRIP 将为1.65/(6.6 * 0.2)。 计算结果为1.25A。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、至少有人可以先确认这一点。 我注意到、我在590mA 附近有一个电流限制值。 我还使用32kHz PWM 信号来管理电机转速、我还注意到电流限制值取决于占空比。  

    提前非常感谢您提出任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我怀疑由于目标转速下与 VM 电源相反的 BEMF 电压以及电机的 L 和 R 特性、在导通期间没有达到目标电流。 用于驱动的电机类型是什么? 您能否分享通过电机的电流波形? 谢谢。

    此致、Murugavel