This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:如果电机的扭矩变强、输出电流会减小。

Guru**** 2450160 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368623/drv8889-q1-output-current-is-reduced-if-the-torque-of-motor-gets-stronger

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在在他们自己的 PCB 中测试 DRV8889-Q1。

他们发现、如果电机的扭矩变强、输出电流会降低。 (另一方面、提供的电流消耗正在增加。)

在 Excel 文件下方是测量的电流和波形。 请检查一下、然后告诉我这是否正常运行。

e2e.ti.com/.../AAF_5F00_Actuator-Motor-DRV8889.xlsx

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    感谢您分享详细信息。 根据电流波形、看起来使用的电源电压不足以克服步进速率为600 PPS 的 BEMF。 使用了什么微步设置? 可以这样运行。 该行为看起来很正常。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的支持。

    我的客户使用1/16步进。

    您是否仍然认为这是正常操作?

    或者、您是否可以在扭矩变强的情况下不降低输出电流?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    使用的电源电压是多少? 通过观察电流波形、我认为增加电源电压可以获得电机中的目标电流。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的支持。

    这是汽车应用、因此它们使用12.6V 汽车电池。 并且很难提高电源电压。

    有没有其他方法不降低输出电流?

    此外、他们还想了解为什么输入电流在增加、而电源电流在减小。

    下表是在电源中测得的电流。 您可以看到、当扭矩增大时、它会增大电源电流。

    另一方面、在扭矩增大时、向电机提供的电源电流正在减小。 我如何解释它?

    DRV8889内部是否发生了什么情况?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    这是由于电机本身的属性、L 和 R 值以及 BEMF 常数。 DRV8889-Q1将尝试使用 VREF 和 TRQ_DAC 将电流调节到设定的目标值。 但是、如果在指定的步进速率下、VM 和 BEMF 之间的差值会导致在特定电机 L 和 R 下、电流永远不会上升到目标值、并且不会进行电流调节。 这是步进电机在较高步进速率下的典型行为。 由于这种行为、在较高的步进速率下、转矩输出将较低。 一些步进电机供应商提供了特定工作电压下的速度与扭矩关系图。  

    "他们还对为何输入电流增加而电源电流降低有疑问。" 这是向电机提供的功率的函数。 对于电流调节区域中的固定功率、当 VM 降低时、电源需要提供更高的电流以保持提供的功率。 这是预期的电气行为。

    "下表是在电源中测得的电流。 您可以看到、当扭矩增大时、它会增大电源电流。 另一方面、在扭矩增大时、向电机提供的电源电流正在减小。 "怎么会这样? 解释同上。 必须考虑提供的功率。 提供的功率越高=电机的扭矩输出越高。

    "DRV8889内部是否发生了什么情况?"。 只要 VM 和 BEMF 之间的差异具有足够的余量来推动所需的目标电流通过线圈、DRV8889-Q1便可提供电流调节。 如果电流在给定的步进速率下无法达到目标电流、则峰值电流和扭矩将会更低、因为 DRV8889-Q1无法调节电流。  

    根据第一个帖子中共享的电流波形、这个词似乎合理且可用。 我看不到任何异常。  

    此致、Murugavel