This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:tDRIVE

Guru**** 2451370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352320/drv8343-q1-tdrive

器件型号:DRV8343-Q1

大家好、团队

有关 DRV8343S-Q1 (SPI 器件)的 tDRIVE 时间的问题。

数据表说明

IDRIVE 位设置位于地址0x06到0x08。

例如、一个 IDRIVE 位设置(地址0x06)在"0000b、0001b、0010b 和0011b"范围内、另外两个设置(地址0x07和0x08)在"0000b、0001b、0010b 和0011b"范围外。
在这种情况下、我想知道在"0000b、0001b、0010b 和0011b"范围内设置的位(地址0x06)是否为 tDRIVE=20us、或者地址:0x0C 位[1:0]是否跟随置位值。

地址                     设置值      tdrive
0x06      IC3控制寄存器:0x22             20us?
0x07      iC4控制寄存器:0x55              TDRIVE (地址:0x0C 位[1:0]请遵循该设置)
0x08      IC5控制寄存器:0x66              TDRIVE (地址:0x0C 位[1:0]请遵循该设置)

上述理解是否正确?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manabu:  

    感谢您提出这个问题。 请允许我查看相应的操作文档、并就此提供答案。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manabu:  

    很抱歉在此问题上出现延误。   

    请允许我在本周内跟进、如果这一问题仍在进行、请提供进一步的建议。  

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joshua San

    此问题仍处于激活状态。
    请查看 DRV8343-Q1的操作文档。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、 请期待本周内得到回复。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manabu:  

    很抱歉有几个外部因素造成延误, 但我想随时向各位通报最新情况,我将在本周结束前提供最新情况。  

    感谢您在此漫长延迟过程中的耐心等待。

    此致、  

    -约书亚