大家好、团队
有关 DRV8343S-Q1 (SPI 器件)的 tDRIVE 时间的问题。
数据表说明

IDRIVE 位设置位于地址0x06到0x08。
例如、一个 IDRIVE 位设置(地址0x06)在"0000b、0001b、0010b 和0011b"范围内、另外两个设置(地址0x07和0x08)在"0000b、0001b、0010b 和0011b"范围外。
在这种情况下、我想知道在"0000b、0001b、0010b 和0011b"范围内设置的位(地址0x06)是否为 tDRIVE=20us、或者地址:0x0C 位[1:0]是否跟随置位值。
地址 设置值 tdrive
0x06 IC3控制寄存器:0x22 20us?
0x07 iC4控制寄存器:0x55 TDRIVE (地址:0x0C 位[1:0]请遵循该设置)
0x08 IC5控制寄存器:0x66 TDRIVE (地址:0x0C 位[1:0]请遵循该设置)
上述理解是否正确?
此致
学