This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:对可施加到 Vinx 的波形的要求

Guru**** 2450170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1366814/drv8714-q1-requirements-for-waveforms-that-can-be-applied-to-vinx

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

你(们)好。

对可应用于 Vinx 的波形有哪些要求?
正如我从下图中可以看到的、我认为如果 Vinx 在以下总时间内没有输出高电平、那么上行或下行 FET 将半接通。
"tpd"+"VGSLx"+"tDEAD"+"tDON"+" VSHx 从 VSHx_L 到 VSHx_H"+"tPST_CHR"的上升时间

您是否同意上述观点?
此外、在这种情况下、"TPD"时间定义在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 5月27日星期一是美国的国庆节。 将反馈给专业后勤办公室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    顶部的 VINX 代表来自 MCU 的输入信号。 它可以是通常从 MCU 进入 INx 引脚的 PWM 信号。

    TPD 是从上述逻辑输入到输出开始响应的传播延迟。 可被视为内部(数字)信号传播延迟。

    >>您同意上述观点吗?

    很遗憾、我不理解您的问题。 但是、在我的回答中、您的问题可以得到解答。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    森田山

    感谢您的答复。
    但我的问题没有解决。

    如果对 Vinx 施加了非常低的占空比、我认为输出将在 Vgshx 达到高电平之前关闭。
    我想计算使 Vgshx 达到高电平所需的占空比。

    您能告诉我如何计算这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的问题

    >>如果对 Vinx 应用非常低的占空比,我认为输出将在 Vgshx 达到 Hi 之前关闭。

    是的、这是正确的。

    >>我想计算使 Vgshx 达到高电平所需的占空比

    这取决于客户的应用、例如外部 FET、DRV 的 IDRIVE 寄存器设置等。 输出的上升和下降时间不受 DRV 性能的影响。

    基于以上背景、下面是一个示例。  

    I customer 的输出上升和下降时间为5us、PWM 频率为20kHz (50us)、5usec 为20kHz 的10%。

    客户在 MCU 的 PWM 为0-10%和90-100%时没有良好的输出脉冲。

    此致

    森田真也