This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:应用问题

Guru**** 2450170 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367771/drv8231-application-questions

器件型号:DRV8231

工具与软件:

您好 TI 团队

存在 负载(线圈6.8 Ω)触觉应用、输入电压21.4V、Vref 为5V、ISEN 连接到 GND。
该实验发现、当输入电压为21.4V 时、OUT 引脚和 IN 引脚(PWM)的电压占空比与 输入电压为12V 时不同。 除其他实验外、当没有负载且  输入电压为 21.4V 或12V 时、OUT 引脚和 IN 引脚(PWM)的电压占空比相同、如图所示。
我想了解  输入电压为什么为 21.4V、Vref 为5V、ISEN 连接到 GND (似乎符合 Drv8231的规格)、但电压占空比不同?  是否有任何未被注意到的器件?
上述条件(负载(线圈 6.8 Ω)、 输入电压21.4V、Vref 为5V、ISEN 连接至 GND)是否存在任何问题? 谢谢你!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队

    补编:

    1.逻辑输入电压电平为1.8V。

    2. 由于系统无法成功上传测量波形,如果需要提供波形确认,是否有其他方法将波形提供给贵公司确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daven、

    如果能够了解这些波形、我不确定"不同波形"的含义。 如果可能、我建议将波形的屏幕截图复制并粘贴到文本框中。  

    当您说"输入电压"的意思是、VM 是21.4V 和12V?

    您的输入信号(IN1和 IN2)的占空比和频率是多少?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    波形如下:(CH1:OUT-;CH2:INT1;CH3:OUT- After Low Pass Filter;CH4:INT2)   
    1.VM:12V、 负载:输出连接线圈(6.8 Ω)、Verf:5V、 ISEN 连接至 GND

         

    2.  VM:21.4V, 负载:输出 连接线圈(6.8ohm),Verf:5V, ISEN 接地

        

    VM:12V、 负载: 无连接线圈输出、Verf:5V、 ISEN 连接到 GND


       

    3. VM:21.4V, 负载: 无输出连接线圈,Verf:5V, ISEN 连接 GND

       

    4. 输入信号(IN1与 IN2)频率 为38.46KHz。(CH1:INT1;CH3:INT2)

    谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daven、

    请允许我花点时间回顾一下这些波形。 我今天或明天晚些时候会给您回复。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    我整理了一些问题、如下所示:

    1. 为什么它们的输出(在低通滤波器之前和之后)波形在负载:输出连接线圈(6.8 Ω)和负载: 无连接线圈之间不同? IC 是否有任何激活机制?

    • VM:21.4V、 负载:输出 连接线圈(6.8 Ω)、Verf:5V、 ISEN 连接至 GND

          

    • VM:21.4V、 负载:输出 无连接线圈、Verf:5V、 ISEN 连接至 GND

          

    VM:12V、负载:输出 连接线圈(6.8 Ω)、ISEN 连接至 GND、当 Vref 为5V 或3.3V 时、IC 是否不限制输出 电流? 为什么当 Vref 为5V 或3.3V 时、输出波形(低通滤波器之前和之后)会不同?

    • 参考电压:5V

         
    • 电压:3.3V

            

    3、问题2继续、VM:12V、负载:输出 连接线圈(6.8 Ω)、ISEN 连接 GND、Vref 为5V。 为什么 当 VM:12增大到21.4V 时输出波形(在低通滤波器之后)会发生变化? IC 是否激活任何机制?

    • VM:12V

          
    • 电压:21.4V

             

    4、继续下面的问题3、为什么负载变化(输出 连接线圈6.8到12.2欧姆)、VM:21.4V、Vref:5V、输出 波形(在低通滤波器之后)改善了? 但当 Vref 为3.3时则不行。

    • 电压:21.4V ,负载:输出 连接线圈(12.2欧姆), Vref :5V

          

    • 电压:21.4V ,负载:输出 连接线圈(12.2ohm ), Vref :3.3V

          

    谢谢~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daven、

    我对  两个输出波形是什么有点困惑、因为它们是一个"前"低通滤波器和一个"后"低通滤波器。  

    是否在电路板上实施了外部低通滤波器?

    您能否详细阐述或加入电路图和布局以便更好地理解?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David  

    低通滤波器仅用于方便观察不同条件(如 VM、Vref、ISEN)下 H 桥输出信号的差异。 低通滤波器不会添加到实际电路中。

    设计要求为  VDD H:21.4V (主板提供的最大电压)、线圈电阻需要与8.24欧姆匹配。 下图显示了电路、OUT-H =:VM、Vref =5V 或3.3V;ISEN 连接到 VDD、OUTP 和 OUTN 焊接点将连接到线圈。 对要求或电路设计器件有疑问?

    布局部分尚未启动。  谢谢!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daven、

    如果可能、我会尝试将 VREF 连接到 GND、而不是 DGND。 DRV8231EVM 将所有输入信号连接到 GND 基准。  

    完整原理图可在 DRV8251EVM 评估板| TI.com 产品页面的硬件文件中找到。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    我想知道将 Vref 连接到 GND 的目的是什么?  之前提供了不同 VM 电压、负载电阻和 Vref 电压条件下的输出信号波形。 在某些情况下、输出信号会出现压降。 什么因素可能导致输出信号下降?
    谢谢!!!
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daven、

    输出信号可能是由于没有足够的大容量电容造成的。 我建议增加大容量电容和它们的额定电压。  

    EVM 原理图示例。  

    此致!

    大卫