This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:低 IQ 断电制动关闭功能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371888/drv8718-q1-low-iq-powered-off-braking-off-function

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有一些与 DRV8718-Q1低 IQ 断电制动功能相关的一般问题。

1、现在我们实现了具有外部过压检测功能的 POB 功能、而 DRV8718内部也有内部过压检测功能。 去除外部 OV 检测并使用内部 OV 检测是否是一个好主意? 此内部模块是否完全支持低 Iq 制动功能?

2.根据数据表、POB 仅在低功耗睡眠模式(nSLEEP=逻辑低电平)下才能启用。 当 nSLEEP=逻辑高电平且 BRAKE=逻辑高电平时、DRV8718将做出什么反应?  

谢谢!

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    敬请期待您的见解。 谢谢!

    此致!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1) 1)他们是否关心客户的关键事项? 他们是否有机会去评价它? 对于、这是一篇有关 POB 的文章:

    电机驱动系统中集成的反电动势过压保护(修订版 A)

    2) 2)您是正确的 POB 仅在 nSLEEP =低电平时可用。  在 ACTIVE 模式(nSLEEP =高电平)下、DRV 具有 PVDD 过压保护、如下表所示:

    谁是客户、他们的应用是什么?

    此致!

    Keerthi