请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们有一些与 DRV8718-Q1低 IQ 断电制动功能相关的一般问题。
1、现在我们实现了具有外部过压检测功能的 POB 功能、而 DRV8718内部也有内部过压检测功能。 去除外部 OV 检测并使用内部 OV 检测是否是一个好主意? 此内部模块是否完全支持低 Iq 制动功能?
2.根据数据表、POB 仅在低功耗睡眠模式(nSLEEP=逻辑低电平)下才能启用。 当 nSLEEP=逻辑高电平且 BRAKE=逻辑高电平时、DRV8718将做出什么反应?
谢谢!
此致!
Frank