This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:DRV8462EVM

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371851/drv8462evm-drv8462evm

器件型号:DRV8462EVM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们意外将一个电机输出端与另一个 DRV8462EVM 板的接地端短接。 我能够使用有故障的电路板通过 H/W 来控制电机(NFAULT 变为红色、不再出现)、但当我转至 SPI 并点击唤醒时、我可以在寄存器映射中看到、即使翻转复位位、每个寄存器的每个位也都为1。 可以采取哪些措施来修复 PCB?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个电路板、我可以通过 SPI 控制步进电机、但当我尝试选择某些配置时、即设置电流限制更高、我无法通过 GUI 实现=尽管可以控制电机、但所有寄存器也会显示为1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    我将在星期一查看这件事、并在我了解更多信息时与您联系。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    如果可能、您能否描述或展示输出短路的设置? 电机电压是多少?它短路了多长时间? 您是否看到或闻到了任何烟雾/塑料?

    如果您仍然能够使用"错误"EVM 驱动电机、则可能仍然没有问题。 我会 使用示波器检查所有信号、包括所有 SPI 和 nFAULT 信号、以及输出信号、以确保它们看起来正常。  

    在发生短路之前、寄存器配置是否不同?

    此致!

    David