请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462EVM 工具与软件:
尊敬的 TI:
我们意外将一个电机输出端与另一个 DRV8462EVM 板的接地端短接。 我能够使用有故障的电路板通过 H/W 来控制电机(NFAULT 变为红色、不再出现)、但当我转至 SPI 并点击唤醒时、我可以在寄存器映射中看到、即使翻转复位位、每个寄存器的每个位也都为1。 可以采取哪些措施来修复 PCB?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们意外将一个电机输出端与另一个 DRV8462EVM 板的接地端短接。 我能够使用有故障的电路板通过 H/W 来控制电机(NFAULT 变为红色、不再出现)、但当我转至 SPI 并点击唤醒时、我可以在寄存器映射中看到、即使翻转复位位、每个寄存器的每个位也都为1。 可以采取哪些措施来修复 PCB?
尊敬的 Phillip:
如果可能、您能否描述或展示输出短路的设置? 电机电压是多少?它短路了多长时间? 您是否看到或闻到了任何烟雾/塑料?
如果您仍然能够使用"错误"EVM 驱动电机、则可能仍然没有问题。 我会 使用示波器检查所有信号、包括所有 SPI 和 nFAULT 信号、以及输出信号、以确保它们看起来正常。
在发生短路之前、寄存器配置是否不同?
此致!
David