主题中讨论的其他器件: MCT8329A、 CSD19534Q5A、 CSD18536KTT
工具与软件:
我收到 GVDD_UV_Fault。
我检查了 GVDD 引脚、我连接了一个4节串联电池包、PVDD 的电流电压为16V、我能够连接 MCT8329EVM 并读取和写入寄存器。
GVDD 的电压最初为13V、但一旦我通过 I2C 发出速度命令、GVDD 就会变为零、并触发 GVDD_UV_Fault。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我收到 GVDD_UV_Fault。
我检查了 GVDD 引脚、我连接了一个4节串联电池包、PVDD 的电流电压为16V、我能够连接 MCT8329EVM 并读取和写入寄存器。
GVDD 的电压最初为13V、但一旦我通过 I2C 发出速度命令、GVDD 就会变为零、并触发 GVDD_UV_Fault。
尊敬的 Prabhat:
此致、
约书亚
尊敬的 Prabhat:
这两种 MOSFET 都 采用与采用 TO-263封装的 CSD18536KTT MOSFET 不同的封装、并且它们可能无法放置在 CSD18536KTT 所在的电路板上。 如果这些 MOSFET 中的任何一个适合、则可以使用它们来代替 电路板上的 CSD18536KTT。
如果您使用不同的 MOSFET、我建议更换所有 MOSFET、前提是将其中一个更改为不同的 MOSFET。
您可以在此处查找采用相同封装的 MOSFET: https://www.ti.com/power-management/mosfets/products.html#1241=N-channel&2954=TO-263&。
为了使半桥设计更加稳健、请考虑添加 栅极电阻器 和/或 RC 缓冲器。 MCT8329EVM 上已提供了实现这些功能所需的组件的空间。
此致、
约书亚