This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:MCF8315A、以每分钟0.5至2转的速度控制14极对电机

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315Z, MCT8316Z, MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371565/mcf8315a-mcf8315a-controlling-14-pole-pair-motor-at-between-0-5-and-2-revs-per-minute

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件:MCT8316Z、MCT8315Z

工具与软件:

我有一个应用要求以每分钟0.5至2转的速度旋转1kg 的负载。

我已选择随附的 GL60KV25数据表中的 Cubemars 电机。

当我尝试缓慢运行电机时、我可以将装订速度降低至60RPM、但当我降低速度时、速度不稳定、您能建议我如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    "签名":"oneui-register-data"、
    "数据":[]
    [

    "IDX":0、
    "ID":"ISD_CONFIG"、
    "值":"0x20738C20"
    }、

    "IDX":1、
    "ID":"REV_DRIVE_CONFIG"、
    "值":"0xA8200000"
    }、

    "IDX":2、
    "ID":"MOTOR_STARTUP1"、
    "值":"0x4B464D44"
    }、

    "IDX":3、
    "ID":"MOTOR_STARTUP2"、
    "值":"0xA296600C"
    }、

    "IDX":4、
    "ID":"CLOSED_LOOP1"、
    "Value":"0x8D340254"
    }、

    "IDX":5、
    "ID":"CLOSED_LOOP2"、
    "值":"0x0000CABF"
    }、

    "IDX":6、
    "ID":"CLOSED_LOOP3"、
    "值":"0x5F26582B"
    }、

    "IDX":7、
    "ID":"CLOSED_LOOP4"、
    "Value":"0x484C801E"
    }、

    "IDX":8、
    "ID":"SPEED_PROFILES1"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":9、
    "ID":"SPEED_PROFILES2"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":10、
    "ID":"SPEED_PROFILES3"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":11、
    "ID":"SPEED_PROFILES4"、
    "值":"0x800D0000"
    }、

    "IDX":12、
    "ID":"SPEED_PROFILES5"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":13、
    "ID":"SPEED_PROFILES6"、
    "值":"0x00000000"
    }
    ]、
    [

    "IDX":0、
    "ID":"FAULT_CONFIG1"、
    "值":"0xF5381106"
    }、

    "IDX":1、
    "ID":"FAULT_CONFIG2"、
    "值":"0xF9100888"
    }
    ]、
    [

    "IDX":0、
    "ID":"INT_ALGO_1"、
    "值":"0xA4334075"
    }、

    "IDX":1、
    "ID":"INT_ALGO_2"、
    "值":"0x000001A7"
    }
    ]、
    [

    "IDX":0、
    "ID":"PIN_CONFIG"、
    "值":"0x00000002"
    }、

    "IDX":1、
    "ID":"device_config1"、
    "value":"0x00101462"
    }、

    "IDX":2、
    "ID":"DEVICE_CONFIG2"、
    "值":"0xC000F00F"
    }、

    "IDX":3、
    "ID":"peri_config1"、
    "值":"0x41C05F00"
    }、

    "IDX":4、
    "ID":"GD_config1"、
    "值":"0x9C450100"
    }、

    "IDX":5、
    "ID":"GD_CONFIG2"、
    "值":"0x80200000"
    }
    ]、
    [

    "IDX":0、
    "ID":"Gate_driver_fault_status"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":1、
    "ID":"controller_fault_status"、
    "值":"0x00000000"
    }
    ]、
    [

    "IDX":0、
    "ID":"algo_status"、
    "值":"0x0000FDE4"
    }、

    "IDX":1、
    "ID":"MTR_PARAMS"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":2、
    "ID":"ALGO_STATUS_MPET"、
    "值":"0x04000000"
    }
    ]、
    [

    "IDX":0、
    "ID":"ALGO_CTRL1"、
    "值":"0x20000000"
    }
    ]、
    [

    "IDX":0、
    "ID":"ALGO_DEBUG1"、
    "值":"0xC0A30000"
    }、

    "IDX":1、
    "ID":"ALGO_DEBUG2"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":2、
    "ID":"current_pi"、
    "值":"0x03280164"
    }、

    "IDX":3、
    "ID":"SPEED_PI"、
    "值":"0x03470247"
    }、

    "IDX":4、
    "ID":"DAC_1"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":5、
    "ID":"DAC_2"、
    "值":"0x00000000"
    }
    ]、
    [

    "IDX":0、
    "ID":"algorithm_State"、
    "值":"0x00120007"
    }、

    "IDX":1、
    "ID":"FG_SPEED_FDBK"、
    "值":"0x7FFFFFFF"
    }、

    "IDX":2、
    "ID":"BUS_CURRENT"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":3、
    "ID":"PHASE_CURRENT_A"、
    "value":"0x05900000"
    }、

    "IDX":4、
    "ID":"PHASE_CURRENT_B"、
    "值":"0xFD780000"
    }、

    "IDX":5、
    "ID":"PHASE_CURRENT_C"、
    "值":"0xFE5C0000"
    }、

    "IDX":6、
    "ID":"CSA_GAIN_FEEDBACK"、
    "值":"0x00010003"
    }、

    "IDX":7、
    "ID":"voltage_gain_FEEDBACK"、
    "Value":"0x00000001"
    }、

    "IDX":8、
    "ID":"VM_VOLTAGE"、
    "值":"0x03418000"
    }、

    "IDX":9、
    "ID":"PHASE_VOLTAGE_VA"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":10、
    "ID":"PHASE_VOLTAGE_VB"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":11、
    "ID":"PHASE_VOLTAGE_VC"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":12、
    "ID":"SIN_COMMUTATION_ANGLE"、
    "值":"0xF8000000"
    }、

    "IDX":13、
    "ID":"COS_COMMUTATION_ANGLE"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":14、
    "ID":"IALPHA"、
    "值":"0x04A00000"
    }、

    "IDX":15、
    "ID":"IBETA"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":16、
    "ID":"VALPHA"、
    "值":"0x00775365"
    }、

    "IDX":17、
    "ID":"VBETA"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":18、
    "ID":"ID"、
    "Value":"0xFFF224C3"
    }、

    "IDX":19、
    "ID":"IQ"、
    "值":"0x05580000"
    }、

    "IDX":20、
    "ID":" VD "、
    "值":"0xFFFF2D2D"
    }、

    "IDX":21、
    "ID":"VQ"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":22、
    "ID":"IQ_REF_ROTOR_ALIGN"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":23、
    "ID":"SPEED_REF_OPEN_LOOP"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":24、
    "ID":"IQ_REF_OPEN_LOOP"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":25、
    "ID":"SPEED_REF_CLOSED_LOOP"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":26、
    "ID":"ID_REF_CLOSED_LOOP"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":27、
    "ID":"IQ_REF_CLOSED_LOOP"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":28、
    "ID":"ISD_State"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":29、
    "ID":"ISD_SPEED"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":30、
    "ID":"IPD_State"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":31、
    "ID":"IPD_ANGLE"、
    "值":"0x00000000"
    }、

    "IDX":32、
    "ID":" ED "、
    "值":"0x000FD1A3"
    }、

    "IDX":33、
    "ID":"EQ"、
    "Value":"0x0005AEFE"
    }、

    "IDX":34、
    "ID":"SPEED_FDBK"、
    "值":"0x037F1848"
    }、

    "IDX":35、
    "ID":"THETA_EST"、
    "值":"0xFEF142C9"
    }
    ]、
    [

    "IDX":0
    }
    ]
    ]
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 json 文件、我可以在其中获得大约6rpm 的速度、但速度不稳定、并且对 I2C 速度输入没有响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    遗憾的是、您遇到了无传感器 BLDC 换向算法的极限。 闭环估算器依赖于使用 BEMF 来估算电机位置和转速、因此当电机在极低的速度下没有生成足够的 BEMF 时、FOC 算法将无法继续准确换向、并且电机可能会失速。

    通常、该器件能够可靠地支持低速度(低至电机额定最大速度的大约10%)。 任何较低的值都存在 BEMF 不足、电机失速或换向无法同步的风险。

    对于极低速或位置控制应用、我建议选择使用有传感器换向的电机驱动器(例如支持霍尔传感器输入的 MCT8316Z 或 MCT8315Z)。 如果需要无传感器换向算法、我建议利用外部齿轮箱/减速器(或选择带有内置齿轮箱的电机)来降低电机转速。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机上有一个2048计数的正交编码器、如果使用该编码器、推测我需要在外部微控制器中关闭速度环路。  如果我这么做、您是否预计电流环路上的增益需要保持在零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    通常、我会将 MCF8315A 的电流环路 KP 和 KI 寄存器保留为零、并让器件算法 在运行时自动确定增益。 该器件非常擅长确定可靠的电流环路 Kp 和 Ki 值。

    是的、您需要使用外部微控制器处理编码器并将其用于控制速度或位置。 不过、这不能消除器件内置的无传感器算法在低速运行时的限制。

    此致、
    Eric C.