请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3901-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
对于根据我们的任务剖面计算时基故障率、我们需要输入、例如 IC 中的晶体管数量- DRV3901。
您能否根据 IEC62380标准分享时基故障计算报告?
此致
Samrudhee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
对于根据我们的任务剖面计算时基故障率、我们需要输入、例如 IC 中的晶体管数量- DRV3901。
您能否根据 IEC62380标准分享时基故障计算报告?
此致
Samrudhee
尊敬的 Samrudhee:
非常感谢您问这个问题。
TI.com 上 DRV3901-Q1页面(https://www.ti.com/product/DRV3901-Q1 )提供了功能安全文档
您将需要在页面中申请访问权限、以便完全访问这些文档。 如果这样做有帮助、请告诉我。

谢谢!
Ibinu