This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:时基故障率计算

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1374287/drv3901-q1-fit-rate-calculation

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!  

对于根据我们的任务剖面计算时基故障率、我们需要输入、例如 IC 中的晶体管数量- DRV3901。  

 您能否根据 IEC62380标准分享时基故障计算报告?  

此致  

Samrudhee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samrudhee:

    非常感谢您问这个问题。

    TI.com 上 DRV3901-Q1页面(https://www.ti.com/product/DRV3901-Q1 )提供了功能安全文档

    您将需要在页面中申请访问权限、以便完全访问这些文档。 如果这样做有帮助、请告诉我。

    谢谢!

    Ibinu