This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:旧线程已锁定... Maxon EC 9.2启动几步、但停止并进入锁定状态。

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964, MCF8315A, DRV10975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1369151/drv10964-old-thread-got-locked-maxon-ec-9-2-starts-for-a-few-steps-but-stops-and-goes-to-lock

器件型号:DRV10964
主题中讨论的其他器件: MCF8315ADRV10975

工具与软件:

关于为什么电机在3个换向步进后会锁定且从不切换切换点、我从未得到任何答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri

    切换点与数据表第19页中所示

    我认为我的观点没有得到理解:
    -我发布的范围是所有发生:

    -在它似乎进入锁定之前,没有达到传递点
    -如你所说,第19页上的图形显示了一个具有切换点的波形(从开环到闭环的变化):

    这不是在我身上发生的。 它甚至没有达到这一点。 不要靠近。 在这一个线圈上进行3步操作并锁定。 第19页显示大约50-70步直到移交..

    根据多次发布:电机已对齐、电机开始旋转几个步骤。 请参阅第一篇文章中的视频。
    那么它将进入锁定状态。 请参阅第一篇文章中的视频。

    如果电机从不开始旋转、则存在其他一些问题。

    电机工作。 我在我们的胰岛素泵中进行了多次测试,使用了一个奇怪的中国无人机电机控制器,甚至还使用了 Arduino DIY 解决方案... 电机可以运行在除专用 BLDC 控制器以外的所有器件上...

    电机最初开始开环旋转、在电机转速达到配置的切换速度后、器件短暂停止旋转、在此期间、相电压将为 BEMF、器件会测量此 BEMF 并计算出器件的 kT。

    如上所述、如视频所示:控制器在3步后停止加速电机。

    因此、我再次尝试解释一下:
    -电机似乎对齐
    -电机在一个线圈上执行3个步骤
    -电机进入锁定状态
    -在这3个步骤的电机中没有达到转换(例如3/4转弯或类似的东西。 观看视频)
    -电机通过多种不同的 DIY 解决方案驱动它的工作方式得到了确认

    BEMF:
    上一个问题:你是对的。 光标来自另一个通道(因子为/10)。

    因此、BEMF = 370Hz、升压为4.22V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thormas、

    很抱歉在回复时出现延迟。 我是指 CONFIG 引脚电阻分压器问题。 如果您看到电机已经采取了几步并停止了。

    我来解释一下可能发生的情况

    DRV10964将先以对齐模式开始、然后以开环模式开始、直到切换速度达到。 在这里、DRV 将暂时停止驱动电机以测量电阻和 kT、并继续闭环

    2.切换点由电阻器组合决定、该电阻器组合将特定的 VCC 百分比应用于 CONFIG 引脚。 您能检查 VCC 引脚上的电压吗? 在电路板上(如果是 EVM)、R2值是多少? R3为4.7K、请检查是否已填充 R2以及值是多少? 这将提供切换点

    请参阅 DRV10964评估模块用户指南(修订版 A) 中的表6。

    此处可能出现的问题:R2是 DNP、然后 CONFIG 引脚接地、请检查 VCC 此处测量的%DNP 是什么。 如果不能再在这里向我介绍一下、您之前可能已经有了共同的原理图。

    3.在波形中,它开始对齐,开环,然后停止。 可能的原因是它很快进入切换点、但电机无法保持动能并且电机已停止。 我们需要构建动能、以便在电机测量期间、电机应运行并在测量完成后、器件会卡住电机并继续旋转。

    我已经查看过电机数据表、这是一个低 BEMF 电机、因此根据表选择了 R2、R3、首选接近100Hz 切换点。

    请验证 CONFIG 引脚值、R2、R3值、并告知我。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从竞争中回来!

    我测量了大约12Hz 时的 CONF 电压:0.474V (请参阅旧主题中的原理图:VCC 的9.4%)。 我是4mV 的 thoretical 值...

    我将根据《评估模块用户指南》中的表6、在大约100Hz 转换时间内将分压器重新配置为在 CONFIG 时用作53%的 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终使用了类似3.0V Config 以使其能够旋转。 但是、它仅在电机没有负载时才会旋转。 一旦我组装了胰岛素泵的正常传动装置(胰岛素泵的正常状态)、控制器就会对齐、旋转大约1秒、然后停止。

    我认为这是因为它不会在开环到闭环变化中测量有效的反电动势、因为电机在电机上有负载时立即停止... 所以反电动势类似于0、这会将控制器置于锁定状态...

    是否无法禁用闭环模式并仅在开环中"盲"?

    这是我做了我的 DIY 解决方案与 Arduino 等:简单的驱动和不关心的结果。 在开环中进行盲驱动。 很完美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    开环运行并不总是可靠的、也不高效。 闭环可以监测电机失速状态。

    对于此类应用、最好使用 DRV10975、DRV10983Q1、MCF8315A/C 等  在此过程中、我们会将参数(R、L、KE)编程到非易失性存储器中、并提供非常可靠的开环来闭环切换。

    您的应用中的电压电平是多少?

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.