主题中讨论的其他器件: MCF8315A、 DRV10975
工具与软件:
关于为什么电机在3个换向步进后会锁定且从不切换切换点、我从未得到任何答案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Venkatadri
切换点与数据表第19页中所示
我认为我的观点没有得到理解:
-我发布的范围是所有发生:
-在它似乎进入锁定之前,没有达到传递点
-如你所说,第19页上的图形显示了一个具有切换点的波形(从开环到闭环的变化): 
这不是在我身上发生的。 它甚至没有达到这一点。 不要靠近。 在这一个线圈上进行3步操作并锁定。 第19页显示大约50-70步直到移交..
根据多次发布:电机已对齐、电机开始旋转几个步骤。 请参阅第一篇文章中的视频。
那么它将进入锁定状态。 请参阅第一篇文章中的视频。
如果电机从不开始旋转、则存在其他一些问题。
电机工作。 我在我们的胰岛素泵中进行了多次测试,使用了一个奇怪的中国无人机电机控制器,甚至还使用了 Arduino DIY 解决方案... 电机可以运行在除专用 BLDC 控制器以外的所有器件上...
电机最初开始开环旋转、在电机转速达到配置的切换速度后、器件短暂停止旋转、在此期间、相电压将为 BEMF、器件会测量此 BEMF 并计算出器件的 kT。
如上所述、如视频所示:控制器在3步后停止加速电机。
因此、我再次尝试解释一下:
-电机似乎对齐
-电机在一个线圈上执行3个步骤
-电机进入锁定状态
-在这3个步骤的电机中没有达到转换(例如3/4转弯或类似的东西。 观看视频)
-电机通过多种不同的 DIY 解决方案驱动它的工作方式得到了确认
BEMF:
上一个问题:你是对的。 光标来自另一个通道(因子为/10)。
因此、BEMF = 370Hz、升压为4.22V
您好、Thormas、
很抱歉在回复时出现延迟。 我是指 CONFIG 引脚电阻分压器问题。 如果您看到电机已经采取了几步并停止了。
我来解释一下可能发生的情况
DRV10964将先以对齐模式开始、然后以开环模式开始、直到切换速度达到。 在这里、DRV 将暂时停止驱动电机以测量电阻和 kT、并继续闭环
2.切换点由电阻器组合决定、该电阻器组合将特定的 VCC 百分比应用于 CONFIG 引脚。 您能检查 VCC 引脚上的电压吗? 在电路板上(如果是 EVM)、R2值是多少? R3为4.7K、请检查是否已填充 R2以及值是多少? 这将提供切换点
请参阅 DRV10964评估模块用户指南(修订版 A) 中的表6。
此处可能出现的问题:R2是 DNP、然后 CONFIG 引脚接地、请检查 VCC 此处测量的%DNP 是什么。 如果不能再在这里向我介绍一下、您之前可能已经有了共同的原理图。
3.在波形中,它开始对齐,开环,然后停止。 可能的原因是它很快进入切换点、但电机无法保持动能并且电机已停止。 我们需要构建动能、以便在电机测量期间、电机应运行并在测量完成后、器件会卡住电机并继续旋转。
我已经查看过电机数据表、这是一个低 BEMF 电机、因此根据表选择了 R2、R3、首选接近100Hz 切换点。
请验证 CONFIG 引脚值、R2、R3值、并告知我。
谢谢、此致、
Venkatadri S.
我最终使用了类似3.0V Config 以使其能够旋转。 但是、它仅在电机没有负载时才会旋转。 一旦我组装了胰岛素泵的正常传动装置(胰岛素泵的正常状态)、控制器就会对齐、旋转大约1秒、然后停止。
我认为这是因为它不会在开环到闭环变化中测量有效的反电动势、因为电机在电机上有负载时立即停止... 所以反电动势类似于0、这会将控制器置于锁定状态...
是否无法禁用闭环模式并仅在开环中"盲"?
这是我做了我的 DIY 解决方案与 Arduino 等:简单的驱动和不关心的结果。 在开环中进行盲驱动。 很完美