This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:每次读取0x00寄存器时报告错误

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1373922/drv8462-error-reported-everytime-reading-0x00-register

器件型号:DRV8462

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!

我的客户使用 DRV8462时遇到了一些有关0x00寄存器的问题。 每次读取0x00时、始终读回0xC0值、这意味着 为1。 我按如下方式连接了 SPI 逻辑。 从波形中、客户写入0x4000以读取0x00寄存器、并读回 C0C0。 很奇怪的是、B8~B13都是0、但 B6和 B7都是1。 这是如何实现的?  


BR、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:  

    请给我们一天时间来了解这件事并作出回应。  

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:  

    此寄存器以0x00作为其地址、是故障寄存器。 B6和 B7分别是 FAULT 和 SPI_ERROR 寄存器。  

      

    由于无论用户尝试何种操作、这两个值都为1、因此可能存在如上所述的 SPI 协议错误。 解决该问题并发出清除故障命令应该可以解决该问题。 如果这样做没有帮助、请告诉我。

    此致、
    Karan