请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462 工具与软件:
尊敬的专家:
美好的一天!
我的客户使用 DRV8462时遇到了一些有关0x00寄存器的问题。 每次读取0x00时、始终读回0xC0值、这意味着 为1。 我按如下方式连接了 SPI 逻辑。 从波形中、客户写入0x4000以读取0x00寄存器、并读回 C0C0。 很奇怪的是、B8~B13都是0、但 B6和 B7都是1。 这是如何实现的?
![]()

BR、
维多利亚