This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:关于 nFAULT

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352530/drv8873-q1-about-nfault

器件型号:DRV8873-Q1

您好!

当电源电压稳定时、将 nSLEEP 从高电平更改为低电平会使 nFAULT 变为低电平。 您能告诉我、nFAULT 为什么会变成低电平吗?

我测量了波形、但它似乎没有发生故障。 大约26 Ω 的电机连接到负载。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nishie-San、

    如果您在未连接负载的情况下重复测试、是否也会发生这种情况?  

    在您将负载置于睡眠模式时、驱动器似乎在驱动负载、对吗?  请在电机停止旋转后重试此测试(将 OUT1和 OUT2设置为高阻态、电机停止时)。   

    这还可能与开路负载检测相关-如果这是器件的硬件版本、请尝试将 NOL 引脚连接到5V。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob San:

    我们测量了每一项的波形、但症状没有变化。 您是否有任何其他问题?

    如果在未附加负载的情况下重复测试、是否也会发生这种情况?  [报价]

    我在空载条件下进行了测量。

    请在电机停止旋转后重试此测试(将 OUT1和 OUT2设置为高阻态、并将电机设置为停止)。   [报价]

    ->将输出设置为中断状态后、电机停止、nSLEEP 降低。

    这也可能与开路负载检测有关-如果这是设备的硬件版本、请尝试将 NOL 引脚连接至5V。
    [/quote]

    ->外部5V 连接到 NOL。

    此外、已在现有电路中确认了 NOL 的电压。 nSLEEP 变为低电平后、NOL 降低。

    此致、

    Nishie

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    在此捕获中、VCP 电压和 VM 电压是多少:

    在 SLEEP 模式下、预期禁用电荷泵:

    这种情况是否出现在所有器件上、还是仅出现在部分器件上?

    它是否始终从故障中恢复?

    我也将检查我的结束。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    感谢您的支持。

    在睡眠模式下、预期禁用电荷泵:

    这是否意味着 nFAULT 变为低电平?

    这种情况是否发生在所有设备上、还是仅发生在少数设备上?

    ->由于只能测量一个基板,因此只能确认一个 IC。

    它是否总是从故障中恢复?

    ->它已经被测试了十几次,故障总是在大约2毫秒内恢复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    让我来检查设计、并在我结束时用 EVM 进行尝试。 我明天会提供最新信息。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    感谢您的支持。

    我期待着你的答复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    我会在对设计进行更新后立即向您提供最新信息。

    此致!
    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    在下面的此捕获中、您可以看到、40 μ s 后、nFAULT 变为低电平、这也是 DVDD 开始放电的时间。 完全放电后、nFAULT 再次变为高电平。  您是否也可以尝试在终端上捕获 DVDD?  

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    感谢您的 测量。

    让客户测量波形。 请给我们一些时间以获得结果。

    此外、根据测量结果、您是否能够理解当 nSLEEP 变为低电平时、随着 DRV8873-Q1的运行、nFAULT 也会变为低电平?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    正确。 它们是否在使用 micro 进行 nSLEEP 期间监控 nFAULT? 是什么导致了这个问题(错误的故障检测)?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    您所说的"with micro"是否意味着减小示波器测量中水平轴的标度值?

    客户正在使用 DRV8873HPWPRQ1、了解同样的行为是正常的吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    根据测试结果、在 nSLEEP 变为低电平后、nFAULT 在40us 左右变为低电平。

    此外、数据表中的7.4.1.4 nSLEEP 复位脉冲显示了 IC 运行方式与 nSLEEP 的低电平时间之间的差异。

    我还有一个问题。 DRV8873-Q1是否正确、这样理解是如果 nSLEEP 变为低电平的时间超过30us、那么 nFAULT 也会变为低电平?

    如果 nSLEEP 的脉冲时间不会变为低电平、请告知我。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    则 nFAULT 不应变为低电平。 应该只有当器件进入睡眠状态时才会发生这种情况。 在30us 之后、器件可能处于睡眠状态、 到睡眠的最短时间为50us。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    1) 1)理解如果 nSEELP 的低电平时间小于30uS、nFAULT 不会变为低电平、这是否正确? (下图中的案例1)


    2) 2)此外、如果 nFAULT 在 nSLEEP 的低电平时间变为30us 或更长时间后变为低电平、与第2种情况一样、了解 nFAULT 也通过将 nSLEEP 改回高电平而变为高电平是否正确?

    3) 另外,是否能够测量上述两个动作的波形?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    这也是我的理解。 我将执行您请求的测量。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    我知道 nFAULT 取决于 nSLEEP 低电平时间是30us 还是更大。

    很抱歉再次给您带来麻烦、但提前感谢您进行测量。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    让我一直到星期五来执行测量并更新您的信息。  

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    好的。

    我期待收到您的回复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    感谢您的耐心。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    您能告诉我测量结果吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 5月27日星期一是美国的国庆节。 将反馈给专家后台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

    感谢您的答复。

    之后是否会有任何更新?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie San、

    Keerthi 被分配给此 E2E。 请等待他的答复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    您有更新吗?

    您能告诉我评估的预定日期吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    我将努力在星期三结束。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    提前感谢您的合作。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    感谢您的耐心。 有用于明天执行测量的带宽。

    此致!

    Keerthi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    我理解。 我期待明天收到您的来信。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    我能够捕获其中一个波形:

    这符合预期、因为 nFAULT 在小于30us 的脉冲内保持高电平。 不过、EVM 已经过修改、因此在继续收集数据之前、我必须检查驱动程序是否仍然正常工作。 请为所有波形提供 EOD、直至明天。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    感谢您的支持。

    您的测量结果非常有用。 如果您也可以执行其他测量、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    其余波形为黄色- nSLEEP、紫色- nFAULT:

    此致!
    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi-San:

    感谢您的测量。

    我会将测量结果告知客户。 如果我收到其他问题、请让我再次咨询。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    好的。

    此致!

    Keerthi