您好!
当电源电压稳定时、将 nSLEEP 从高电平更改为低电平会使 nFAULT 变为低电平。 您能告诉我、nFAULT 为什么会变成低电平吗?
我测量了波形、但它似乎没有发生故障。 大约26 Ω 的电机连接到负载。


此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当电源电压稳定时、将 nSLEEP 从高电平更改为低电平会使 nFAULT 变为低电平。 您能告诉我、nFAULT 为什么会变成低电平吗?
我测量了波形、但它似乎没有发生故障。 大约26 Ω 的电机连接到负载。


此致、
Nishie
您好、Jacob San:
我们测量了每一项的波形、但症状没有变化。 您是否有任何其他问题?
如果在未附加负载的情况下重复测试、是否也会发生这种情况? [报价]我在空载条件下进行了测量。
请在电机停止旋转后重试此测试(将 OUT1和 OUT2设置为高阻态、并将电机设置为停止)。 [报价]->将输出设置为中断状态后、电机停止、nSLEEP 降低。
[/quote]这也可能与开路负载检测有关-如果这是设备的硬件版本、请尝试将 NOL 引脚连接至5V。->外部5V 连接到 NOL。
此外、已在现有电路中确认了 NOL 的电压。 nSLEEP 变为低电平后、NOL 降低。
此致、
Nishie
[/quote][/quote]
尊敬的 Keerthi-San:
感谢您的支持。
在睡眠模式下、预期禁用电荷泵:
这是否意味着 nFAULT 变为低电平?
这种情况是否发生在所有设备上、还是仅发生在少数设备上?
->由于只能测量一个基板,因此只能确认一个 IC。
它是否总是从故障中恢复?
->它已经被测试了十几次,故障总是在大约2毫秒内恢复。
此致、
Nishie
尊敬的 Keerthi-San:
根据测试结果、在 nSLEEP 变为低电平后、nFAULT 在40us 左右变为低电平。

此外、数据表中的7.4.1.4 nSLEEP 复位脉冲显示了 IC 运行方式与 nSLEEP 的低电平时间之间的差异。

我还有一个问题。 DRV8873-Q1是否正确、这样理解是如果 nSLEEP 变为低电平的时间超过30us、那么 nFAULT 也会变为低电平?
如果 nSLEEP 的脉冲时间不会变为低电平、请告知我。
此致、
Nishie
尊敬的 Keerthi-San:
1) 1)理解如果 nSEELP 的低电平时间小于30uS、nFAULT 不会变为低电平、这是否正确? (下图中的案例1)

2) 2)此外、如果 nFAULT 在 nSLEEP 的低电平时间变为30us 或更长时间后变为低电平、与第2种情况一样、了解 nFAULT 也通过将 nSLEEP 改回高电平而变为高电平是否正确?

3) 另外,是否能够测量上述两个动作的波形?
此致、
Nishie