This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:电流输出被斩波(意外)

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368751/drv8874-current-output-is-chopping-unexpected

器件型号:DRV8874

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我已将 DVR8874配置为仅过流故障模式:  

但在应用中、我看到外部 Elko 充电看起来像这样:

我希望不会有"电流斩波"通过我选择的 ipro。  

nSLEEP 不是由某些逻辑驱动、而是在3V3上电时驱动、这可能是个问题吗? 或者换言之,问题是 iprop 锁扣不能像我设计的那样工作吗?  

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon、  

    您在哪个时间标度内看到这种信号?

    您是否在此期间对输入信号进行 PWM 处理?  

    您能否确认电荷泵电容器 C601和 C_FLY (C602)的值与我们的外部元件表匹配?  

    您还能解释一下"外部 Elko 充电"是什么意思吗?  我只需尝试确保我知道该测量是在哪里进行的

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雅各布、

    感谢您的咨询。

    我可以确认、CPump 和 Cfly 为额定值的 X7R。

    否、输入信号是静态的、无 PWM。

    外部容量为1000µF、时间标度为100ms/div。测量是在1000uF 电容下通过两个电路板之间的1m 电缆进行的。

    如果我组装 L600并移除 R601、则输出按预期上升至高电平。

    C612为10uF。

    平地机、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon、

    很有趣,谢谢你的细节。

    如果我组装 L600并移除 R601、则输出将按预期上升至高电平。

    此处应该不需要 L600。 电感器会阻止电流的快速变化、因此可以解释慢速上升、但我本想 R601会使电流"跳过"电感器并将其忽略。   

    如果您只安装 R601 (0Ω)并移除 L600、会出现什么情况?   

    Unknown 说:
    问题是 ipro 锁存不能像我设计的那样工作吗?  [报价]

    您能详细说明您的担忧吗? 我不会看到 IPROPI 设置有问题-与 IPROPI 电阻器并联的电容器很好、可以很好地滤除尖峰。  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    此处无需使用 L600。 电感器会阻止电流的快速变化、因此可以解释慢速上升、但我本想 R601会使电流"跳过"电感器并将其忽略。   [报价]

    我希望如此之多!!! 现在、我们在组装电感器并移除电阻器的情况下生成。 我真想了解我们为什么需要电感器、我同意、数据表中应该不需要该电感器。

    您能详细说明您的顾虑吗? 我不会看到 IPROPI 设置有问题-与 IPROPI 电阻器并联的电容器很好、可以很好地滤除尖峰。  [报价]

    啊、错字。 我想说 IMODE 锁存。 好像芯片在目前的斩波模式、不是吗?

    此致、

    Simon

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    RMODE 连接到 GND 时的原理图配置看起来如此、过流响应处于自动重试状态。  

    在此状态下、电流斩波 设置为固定导通时间、但 nFAULT 响应仅设置为过流。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我可以通过 IN1/IN2重新缩放来跳过 tOFF。 这将更快地为电容器充电。 但只有在电容器具有反向电压/电流保护二极管时。

    我对这些假设是正确的吗?

    另一个相关问题:

    为了在我的应用中强制实现更长的电流输出、我想将 nFAULT 连接到 iprop 以使 iprop 引脚电容器放电。 因此我有更长的电流流动至跳变点。 我是个好主意、或者您是否有疑虑?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    此器件上有两种电流调节模式。 第一个是固定关断时间、第二个是逐周期关断时间、在这两个关断时间内、输出都被禁用、直到电流降至设定的跳变阈值以下。 不建议尝试跳过这一次。 此关断时间对于负载电流的衰减和再循环通过器件至关重要。  

    您的负载是多少?

    您需要消耗多大的电流、需要多长时间?

    它更适合从我们的一些可提供更高 RMS 电流阈值的电机驱动器中进行选择。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看,这是一个坏主意。

    在一个用例中、我有一个1000µF 电容器、可充电至12V。 在5A 跳闸电流下、这将需要2.4ms 的时间、并通过读取 nFault 作为中断来跳过 toff、然后在中重新启用。 我想知道 C612是应该具有高值还是低值才能使情况平稳发生。 我从您的回答中得知、如果 iprop 引脚放电凸出、nFAULT 将继续出现。 你怎么看?

    此致!

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    我将与我的团队讨论此设置、并明天回复您。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    我还有几个后续问题、以便更好地了解您的设计。  

    跳过 tOFF 时的预期结果是什么?

    IPROPI 的 C612是否等于1000uF? 我们通常可以在汽车设置中看到这种配置来绕过 ITRIP 阈值、从而确保在 ITRIP 之前触发 OCP。 如果不需要 ITRIP、为什么不禁用 ITRIP 功能?

    不确定电路的哪个部分充电至12伏?

    您是指电容的高值还是低值?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    查看数据表的所有细节并在实验室中进行一些工作后、我得出结论、这款芯片不适合驱动大容性负载。 我会选择另一个芯片。

    谢谢!

    Simon