工具与软件:
尊敬的支持团队:
我已将 DVR8874配置为仅过流故障模式:

但在应用中、我看到外部 Elko 充电看起来像这样:

我希望不会有"电流斩波"通过我选择的 ipro。
nSLEEP 不是由某些逻辑驱动、而是在3V3上电时驱动、这可能是个问题吗? 或者换言之,问题是 iprop 锁扣不能像我设计的那样工作吗?
此致、
Simon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我已将 DVR8874配置为仅过流故障模式:

但在应用中、我看到外部 Elko 充电看起来像这样:

我希望不会有"电流斩波"通过我选择的 ipro。
nSLEEP 不是由某些逻辑驱动、而是在3V3上电时驱动、这可能是个问题吗? 或者换言之,问题是 iprop 锁扣不能像我设计的那样工作吗?
此致、
Simon
嗨、Simon、
很有趣,谢谢你的细节。
如果我组装 L600并移除 R601、则输出将按预期上升至高电平。
此处应该不需要 L600。 电感器会阻止电流的快速变化、因此可以解释慢速上升、但我本想 R601会使电流"跳过"电感器并将其忽略。
如果您只安装 R601 (0Ω)并移除 L600、会出现什么情况?
Unknown 说:问题是 ipro 锁存不能像我设计的那样工作吗? [报价]您能详细说明您的担忧吗? 我不会看到 IPROPI 设置有问题-与 IPROPI 电阻器并联的电容器很好、可以很好地滤除尖峰。
此致!
Jacob
你好、Jacob、
此处无需使用 L600。 电感器会阻止电流的快速变化、因此可以解释慢速上升、但我本想 R601会使电流"跳过"电感器并将其忽略。 [报价]我希望如此之多!!! 现在、我们在组装电感器并移除电阻器的情况下生成。 我真想了解我们为什么需要电感器、我同意、数据表中应该不需要该电感器。
[/quote]您能详细说明您的顾虑吗? 我不会看到 IPROPI 设置有问题-与 IPROPI 电阻器并联的电容器很好、可以很好地滤除尖峰。 [报价]啊、错字。 我想说 IMODE 锁存。 好像芯片在目前的斩波模式、不是吗?
此致、
Simon
在这种情况下、我可以通过 IN1/IN2重新缩放来跳过 tOFF。 这将更快地为电容器充电。 但只有在电容器具有反向电压/电流保护二极管时。
我对这些假设是正确的吗?
另一个相关问题:
为了在我的应用中强制实现更长的电流输出、我想将 nFAULT 连接到 iprop 以使 iprop 引脚电容器放电。 因此我有更长的电流流动至跳变点。 我是个好主意、或者您是否有疑虑?
此致、
Simon
您好、Simon:
此器件上有两种电流调节模式。 第一个是固定关断时间、第二个是逐周期关断时间、在这两个关断时间内、输出都被禁用、直到电流降至设定的跳变阈值以下。 不建议尝试跳过这一次。 此关断时间对于负载电流的衰减和再循环通过器件至关重要。
您的负载是多少?
您需要消耗多大的电流、需要多长时间?
它更适合从我们的一些可提供更高 RMS 电流阈值的电机驱动器中进行选择。
此致!
David
尊敬的 David:
我看,这是一个坏主意。
在一个用例中、我有一个1000µF 电容器、可充电至12V。 在5A 跳闸电流下、这将需要2.4ms 的时间、并通过读取 nFault 作为中断来跳过 toff、然后在中重新启用。 我想知道 C612是应该具有高值还是低值才能使情况平稳发生。 我从您的回答中得知、如果 iprop 引脚放电凸出、nFAULT 将继续出现。 你怎么看?
此致!
Simon
您好、Simon:
我还有几个后续问题、以便更好地了解您的设计。
跳过 tOFF 时的预期结果是什么?
IPROPI 的 C612是否等于1000uF? 我们通常可以在汽车设置中看到这种配置来绕过 ITRIP 阈值、从而确保在 ITRIP 之前触发 OCP。 如果不需要 ITRIP、为什么不禁用 ITRIP 功能?
不确定电路的哪个部分充电至12伏?
您是指电容的高值还是低值?
此致!
David