请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462EVM 工具与软件:
大家好、
我已经成功连接到 EVM、并以各种速度、步进和方向控制旋转电机。 我还可以更改电流限制。 我遇到的问题基本上是、所有其他设置都不会改变。 例如、步进模式默认设置为1/16、如果我对其进行任何更改、则会显示其已更改了大约一秒钟、然后又恢复到原来的状态。 大多数设置都是这样的、我也直接尝试了调整 SPI 寄存器。 它们还会弹回之前设置的任何值。 我已经在 EVM 进入和退出睡眠模式、启用和禁用驱动器、电机运行时和停止时尝试过这些方法。 我尝试了桌面版和 Web 版的 GUI 1.02和1.03版。 我是否遗漏了一些很明显的东西、或者我的 EVM 好像出了什么问题?
此致