This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:EVM GUI 无法更改大多数设置

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375272/drv8462evm-evm-gui-unable-to-change-most-settings

器件型号:DRV8462EVM

工具与软件:

大家好、  

我已经成功连接到 EVM、并以各种速度、步进和方向控制旋转电机。 我还可以更改电流限制。 我遇到的问题基本上是、所有其他设置都不会改变。 例如、步进模式默认设置为1/16、如果我对其进行任何更改、则会显示其已更改了大约一秒钟、然后又恢复到原来的状态。 大多数设置都是这样的、我也直接尝试了调整 SPI 寄存器。 它们还会弹回之前设置的任何值。 我已经在 EVM 进入和退出睡眠模式、启用和禁用驱动器、电机运行时和停止时尝试过这些方法。 我尝试了桌面版和 Web 版的 GUI 1.02和1.03版。 我是否遗漏了一些很明显的东西、或者我的 EVM 好像出了什么问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一次更新、我发现我也无法执行固件更新。 我意识到我忘记安装 MSP USB 设备驱动程序。 执行此操作后、它可以解决所有问题。