This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:nSCS 最短高电平时间具有最大规格

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375814/drv8434s-nscs-minimum-high-time-has-maximum-spec

器件型号:DRV8434S
Thread 中讨论的其他器件:DRV8889-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户想知道为什么 nSCS 最短高电平时间的规格为2us。  这对我来说也很奇怪。  它应该具有针对最低要求的最低规格。

1.您能告诉我为什么指定最短高电平时间的最大规格吗?

2.如果 nSCS 高电压时间大于2us、就像5us、您能告诉我会发生什么情况吗?

3、相反地,由于没有最小规格,它能达到1ns(0.001us)吗?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kawasa-San:  

    这是一个拼写错误。 您是对的。 nSCS 最小规格为2us . 该问题将在数据表的下一个修订版中修复。 它不能低于2us。  

    此致、
    Karan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San、

    非常感谢您的快速回复。  还有其他器件具有相同的规格、例如 DRV8889-Q1。  请使用 SPI 检查其他器件。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点。 将会在接下来的修订版中对其进行更正。  

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San、

    在这里提问之前、我应该已经检查了 DRV8889-Q1的 E2E。  我在 DRV8434S 中没有找到相同的问题、但在 DRV8889-Q1中找到相同的问题。

    此致、

    川崎义和