请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8434S Thread 中讨论的其他器件:DRV8889-Q1
工具与软件:
您好!
我的客户想知道为什么 nSCS 最短高电平时间的规格为2us。 这对我来说也很奇怪。 它应该具有针对最低要求的最低规格。
![]()
1.您能告诉我为什么指定最短高电平时间的最大规格吗?
2.如果 nSCS 高电压时间大于2us、就像5us、您能告诉我会发生什么情况吗?
3、相反地,由于没有最小规格,它能达到1ns(0.001us)吗?
此致、
川崎义和