工具与软件:
您好!
我的客户使用 TI 电机驱动器以驱动/滑行方式驱动电机。 他们提到、单个电机不会出现问题、但由于滑行被另一侧拉动、因此多种应用(例如两个轮子)会面临转向问题。 具体来说、他们已尝试将 DRV8701用作 H 桥驱动器拓扑、但似乎得到的是驱动/制动、而不是驱动/滑行。 关于在 H 桥拓扑中驱动 DRV8701或将其用于多个电机、您有什么有用的技巧吗? 此外、是否有任何有用的白皮书或应用手册可供客户用于其电机驱动器设计?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的客户使用 TI 电机驱动器以驱动/滑行方式驱动电机。 他们提到、单个电机不会出现问题、但由于滑行被另一侧拉动、因此多种应用(例如两个轮子)会面临转向问题。 具体来说、他们已尝试将 DRV8701用作 H 桥驱动器拓扑、但似乎得到的是驱动/制动、而不是驱动/滑行。 关于在 H 桥拓扑中驱动 DRV8701或将其用于多个电机、您有什么有用的技巧吗? 此外、是否有任何有用的白皮书或应用手册可供客户用于其电机驱动器设计?
谢谢!
尊敬的 Aarogya:
要在驱动/滑行模式之间切换、输入应与下面的控制表匹配。

IN2应设置为0、IN1应设置为 PWM 信号。
如果器件正是通过这种方式驱动电机、那么您能否发送布局和原理图图片。 不确定驱动"两个"电机是什么意思。
有关电流再循环和衰减模式的更多信息、请参阅以下应用手册:
此致!
David
就是这里的客户。
我的问题与其说是 DRV8701的问题、不如说是一个一般的直流电机驱动问题。
一种方法是在电机的一侧灌入电流、并在直流电机的另一侧打开和关闭拉电流 FET。 我会称这是因为缺乏更好的条件。 电机在一侧供电时、另一侧接地、一侧悬空(反激式二极管起作用)、另一侧接地。
我已经看到的另一种驱动直流电机的方法是将电机的一侧接地/灌入、然后使用 DRV8701或其他驱动器芯片、在电机的另一个桥臂的拉电流和灌电流之间切换。 这里电机是在 一侧供电和另一侧接地之间切换、 两侧都接地。
我的问题是、为什么要使用一种方法或另一种方法。 似乎如果您交替接地两侧、您将基本上应用制动器、从而降低驱动动力。 另一方面、如果您运行两个电机时使用两个驱动器、并且您希望控制相对速度、则您可以看到、如果您使用制动来防止较慢的电机被另一个驱动器同时拉动、则您将拥有更高的速度控制能力。
它是否简单:驱动/浮动是最大功率、驱动/制动是最佳速度控制?
Tim、您好!
该速率取决于应用。 在只需要极少控制和只需要一个方向的简单应用中、使用单个 FET 作为开关来开启电机是可以的。
使用 DRV8701等电机驱动器可以实现更多的控制。 这通过控制 FET 拉电流或灌电流的方式和时间来实现压摆率控制。 控制 VDS 压摆率对于控制功率耗散、辐射发射、二极管恢复和感应电压尖峰以及 dV/dt 寄生导通等功能而言是必需的。 此外、TI 电机栅极驱动器可以帮助在某些情况下检测电池短路或接地短路。
通常、较慢的压摆率会提高辐射发射、电压尖峰和寄生耦合方面的性能;然而、它也会增加功率耗散。 因此、设计选择取决于应用。
有关 TI 的智能栅极驱动以及如何检测 TI 电机栅极驱动器短路的更多信息、请参阅以下应用手册。
此致!
David