工具与软件:
大家好、
我的一位客户正在考虑使用 DRV8243-Q1进行 电磁阀驱动。
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
1、电磁阀规格:VIN:24V,Idrv:1A(保持电流=0.1A)
DRV8243-Q1是否可用于此螺线管驱动?
2.他们认为、对于 DRV8243-Q1、外部控制器需要开启/关闭 DRV8243内部 FET
并具有 IPROPI 电压监测功能、用于调节驱动电流。
他们需要具有螺线管电流调节功能的螺线管驱动器(电机驱动器)。
例如、它们需要一个能够自动调节至当前值的 IC
电流值时、它们会进行计数。
您是否有推荐的器件?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。