This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243-Q1是否可用于电磁阀驱动?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1372936/drv8243-q1-can-drv8243-q1-be-used-for-solenoid-driving

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑使用 DRV8243-Q1进行 电磁阀驱动。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

1、电磁阀规格:VIN:24V,Idrv:1A(保持电流=0.1A)
  DRV8243-Q1是否可用于此螺线管驱动?

2.他们认为、对于 DRV8243-Q1、外部控制器需要开启/关闭 DRV8243内部 FET
  并具有 IPROPI 电压监测功能、用于调节驱动电流。
  他们需要具有螺线管电流调节功能的螺线管驱动器(电机驱动器)。
  例如、它们需要一个能够自动调节至当前值的 IC
  电流值时、它们会进行计数。
  您是否有推荐的器件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、DRV8243-Q1可用于驱动螺线管、并且具有电流调节功能。 电流设置可通过 SPI 连接到器件。 有关该器件如何驱动螺线管的更多详细信息、请参阅以下应用手册。  

    使用 DRV 驱动螺线管(修订版 A)(TI.com) 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的答复。

    我可以在下面问您几个其他问题吗?

    问题1。
    DRV8243-Q1数据表显示 ITRIP 调节电平=[(VITRIP - VDAC)/ RIPROPI] X AIPROPI、位于第39页。
    这是什么"VDAC"?  

    问题2:
    大致相同的公式、  [(VITRIP - VDAC)/ RIPROPI] X AIPROPI、  
    DRV8243-Q1内部寄存器可设置的 ITRIP 电流范围是多少?
    我认为当假设2.97为100%时、它是39%(VITRIP=1.18V)~ 100%(VITRIP=2.97V)、因为 RIPROPI 和 AIPROPI 是固定值)

    如果我的理解是正确的、则此器件不适合他们的要求(1A~0.1A (=100%~10%))。

    如果您有任何类似器件、您能告诉我吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    1. VDAC 是数模电压。

    2.是的、这是可以通过 SPI 设置 VITRIP 的平均范围。  

    DRV8243-Q1可 用于锁存螺线管、通常不用于峰值和保持应用。  

    DRV89xx-Q1系列电机驱动器可用于峰值和保持应用。  

    DRV8904-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

    此致!

    David