工具与软件:
我正在尝试使用 PN:MCF8316A 来驱动速度为75,000rpm 的 BLDC 电机。 第一个问题-根据 FET 允许的开关速度是否可实现这一点?
其次、如果有更简单的方法、我不想解决构建定制软件/固件的所有问题。 我看到 EVM 板的 GUI 具有良好/简单的接口、可实现所需的所有配置。 是否可以使用 GUI 来配置不在 EVM 板上的 MCF8316A? 我正在尝试设计一款需要更小外形尺寸的概念验证器件。
谢谢!
Joe Carlson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在尝试使用 PN:MCF8316A 来驱动速度为75,000rpm 的 BLDC 电机。 第一个问题-根据 FET 允许的开关速度是否可实现这一点?
其次、如果有更简单的方法、我不想解决构建定制软件/固件的所有问题。 我看到 EVM 板的 GUI 具有良好/简单的接口、可实现所需的所有配置。 是否可以使用 GUI 来配置不在 EVM 板上的 MCF8316A? 我正在尝试设计一款需要更小外形尺寸的概念验证器件。
谢谢!
Joe Carlson
您好、Joe。
[报价 userid="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board "]我正在尝试使用 PN:MCF8316A 以75,000 rpm 的速度驱动 BLDC 电机。 第一个问题-根据 FET 允许的开关速度是否可以实现这一点?您能分享您的电机数据表吗? 尽管根据电机参数、我们能够以更高的速度旋转电机、但 MCF8316A 能够以高达1500Hz 的频率可靠地旋转电机。
[报价用户 id="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board ]]是否可以使用 GUI 来配置不在 EVM 板上的 MCF8316A?[/QUOT]可以使用 GUI 来配置不在 EVM 上的 MCF8316A。 为此、您需要将 外部 MCF8316A 的 SCL、SDA 和和引脚连接到 MCF8316AEVM 上 J6接头左侧的 MCU_SCL、MSU_SDA 和 AGND 引脚。

或者、您可以使用 I2C 使用 MSP430 LaunchPad 常见问题解答对 Mcx BLDC 电机驱动器进行 编程中的代码示例、将使用 GUI+EVM 进行的寄存器配置编程到 不是 EVM 上的 MCF8316A 器件中。
此致、
约书亚
https://www.maxongroup.us/medias/sys_master/root/8882127274014/EN-21-190.pdf
希望此链接能帮助您了解电机数据表。
关于非板载 EVM 的好消息! 为清楚起见、在使用 GUI 配置非板载 MCF8316A 后、不再需要进行连接?
最后、如果电机运行速度为75,000 rpm、相当于1250转/秒(也称为1250 Hz)、那么我应该将模拟电压设置为多少?
您好、Joe。
链接工作正常、我能够访问电机数据表。 MCF8316A 能够以75,000rpm 的转速驱动电机。 使用电机数据表中的信息和下面的公式、MCF8316A 可驱动75000rpm 的电气频率为1250Hz。

在 GUI 中设置有效的配置后、可以 将此寄存器配置写入 MCF8316A 的 EEPROM 、EEPROM 将在上电时加载到寄存器中。 将配置写入 EEPROM 后、MCF8316A 将不需要连接 MCU 来驱动电机。
[报价 userid="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board/5255370 #5255370"]如果我想让电机以75,000 rpm 运转、相当于1250 revs/second(aka 1250 Hz)、我应该将模拟电压设置为什么?这取决于 MAX_SPEED 中设置的值。 假设 MAX_SPEED 设置为1250Hz、则电压>3.05V 将使电机以75000RPM 的所需速度运行。 有关更多信息、请参阅 MCF8316A 数据表的第7.3.8.1节。
此致、
约书亚
您好、Joe。
[报价 userid="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board/5257619 #5257619"]1) MCF8316A 能够怎样准确(以度为单位)制动电机? 如果我要具有一个每次电机应停止/制动的初始位置、则此电机控制器 IC 可以实现该位置、或者我是否需要绝对编码器?[/QUOT]让我来检查对齐中断特性预期的精度。 我的目标是在星期五之前回到你身边。
[报价用户 id="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board/5257619 #5257619"]2)如果我不需要降压稳压器、应该怎样处理 SW_BK 和 FB_BK 引脚? [报价]如果您不使用 BUCK、请将 BUCK_DIS 设置为1b 并将 BUCK_SEL 设置为00b、可以在器件 EEPROM 中设置该值以在启动时加载这些设置。 设置这些引脚后、您可以将 SW_BK 引脚保持悬空、并将 FB_BK 引脚连接到 AVDD、这确实会导致额外的功率损耗。 有关更多信息、请查看 常见 MCx 原理图和布局常见问题解答中的问题7。
此致、
约书亚