This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:EVM 用于配置 EVM 板外的元件?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board

器件型号:MCF8316A

工具与软件:

我正在尝试使用 PN:MCF8316A 来驱动速度为75,000rpm 的 BLDC 电机。 第一个问题-根据 FET 允许的开关速度是否可实现这一点?

其次、如果有更简单的方法、我不想解决构建定制软件/固件的所有问题。 我看到 EVM 板的 GUI 具有良好/简单的接口、可实现所需的所有配置。 是否可以使用 GUI 来配置不在 EVM 板上的 MCF8316A? 我正在尝试设计一款需要更小外形尺寸的概念验证器件。

谢谢!

Joe Carlson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    [报价 userid="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board "]我正在尝试使用 PN:MCF8316A 以75,000 rpm 的速度驱动 BLDC 电机。 第一个问题-根据 FET 允许的开关速度是否可以实现这一点?

    您能分享您的电机数据表吗? 尽管根据电机参数、我们能够以更高的速度旋转电机、但 MCF8316A 能够以高达1500Hz 的频率可靠地旋转电机。

    [报价用户 id="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board ]]是否可以使用 GUI 来配置不在 EVM 板上的 MCF8316A?[/QUOT]

    可以使用 GUI 来配置不在 EVM 上的 MCF8316A。 为此、您需要将 外部 MCF8316A 的 SCL、SDA 和和引脚连接到 MCF8316AEVM 上 J6接头左侧的 MCU_SCL、MSU_SDA 和 AGND 引脚。

    或者、您可以使用 I2C 使用 MSP430 LaunchPad 常见问题解答对 Mcx BLDC 电机驱动器进行 编程中的代码示例、将使用 GUI+EVM 进行的寄存器配置编程到 不是 EVM 上的 MCF8316A 器件中。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.maxongroup.us/medias/sys_master/root/8882127274014/EN-21-190.pdf

    希望此链接能帮助您了解电机数据表。

    关于非板载 EVM 的好消息! 为清楚起见、在使用 GUI 配置非板载 MCF8316A 后、不再需要进行连接?

    最后、如果电机运行速度为75,000 rpm、相当于1250转/秒(也称为1250 Hz)、那么我应该将模拟电压设置为多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    链接工作正常、我能够访问电机数据表。 MCF8316A 能够以75,000rpm 的转速驱动电机。 使用电机数据表中的信息和下面的公式、MCF8316A 可驱动75000rpm 的电气频率为1250Hz。  

    [报价 userid="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board/5255370 #5255370"]关于非板载 EVM 的好消息! 为清楚起见、在使用 GUI 配置非板载 MCF8316A 后、不再需要连接?[/QUOT]

    在 GUI 中设置有效的配置后、可以 将此寄存器配置写入 MCF8316A 的 EEPROM 、EEPROM 将在上电时加载到寄存器中。   将配置写入 EEPROM 后、MCF8316A 将不需要连接 MCU 来驱动电机。

    [报价 userid="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board/5255370 #5255370"]如果我想让电机以75,000 rpm 运转、相当于1250 revs/second(aka 1250 Hz)、我应该将模拟电压设置为什么?

    这取决于 MAX_SPEED 中设置的值。 假设 MAX_SPEED 设置为1250Hz、则电压>3.05V 将使电机以75000RPM 的所需速度运行。 有关更多信息、请参阅 MCF8316A 数据表的第7.3.8.1节。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joshua!

    在剥掉设计中的洋葱层时、还有几个问题需要解答:

    1) 1) MCF8316A 能够多准确(以度为单位)地制动电机? 如果我具有一个每次电机应停止/制动的初始位置、该电机控制器 IC 可以实现该位置、或者我是否需要绝对编码器?

    2) 2)如果我不需要降压稳压器、应该如何处理 SW_BK 和 FB_BK 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    [报价 userid="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board/5257619 #5257619"]1) MCF8316A 能够怎样准确(以度为单位)制动电机? 如果我要具有一个每次电机应停止/制动的初始位置、则此电机控制器 IC 可以实现该位置、或者我是否需要绝对编码器?[/QUOT]

    让我来检查对齐中断特性预期的精度。 我的目标是在星期五之前回到你身边。

    [报价用户 id="490939" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375091/mcf8316a-evm-used-to-configure-component-off-evm-board/5257619 #5257619"]2)如果我不需要降压稳压器、应该怎样处理 SW_BK 和 FB_BK 引脚?  [报价]

    如果您不使用 BUCK、请将 BUCK_DIS 设置为1b 并将 BUCK_SEL 设置为00b、可以在器件 EEPROM 中设置该值以在启动时加载这些设置。 设置这些引脚后、您可以将 SW_BK 引脚保持悬空、并将 FB_BK 引脚连接到 AVDD、这确实会导致额外的功率损耗。 有关更多信息、请查看 常见 MCx 原理图和布局常见问题解答中的问题7

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我们建议使用绝对编码器来在初始位置停止电机。 虽然对齐断开可精确地在给定矢量处停止电机、但电机可以在两个不同的位置停止、具体取决于应用对齐断开时的位置。  

    此致、

    约书亚